请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8148 工具/软件:Linux
我使用的是 dm8148和 dvrrdk_04.01。 运行时、如何确定 Linux 使用的物理内存地址的范围(例如0x8000000000-0x90000000或0xa0000000-0xb0000000)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
我使用的是 dm8148和 dvrrdk_04.01。 运行时、如何确定 Linux 使用的物理内存地址的范围(例如0x8000000000-0x90000000或0xa0000000-0xb0000000)?