This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:在 DSP 上执行视频处理算法

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676047/tms320dm8168-execution-of-video-processing-algorithms-on-dsp

器件型号:TMS320DM8168

大家好、

我开发了一个使用 Qt 4.8.5和 OpenCV 进行视频捕获、处理(自动视频跟踪)和显示的应用。 视频捕获和显示通过 V4L2库完成、该库速度非常快、观察到无延迟。

处理是使用 OpenCV 库完成的、这需要 ARM 处理器上花费大量时间(每帧超过100ms)。

我想运行视频跟踪算法、该算法是在使用 DSP 内核的 ARM 处理器上使用 V4L2和 OpenCV 库开发的。

视频捕获和显示可以使用 ARM 内核、而视频跟踪算法可以在 DSP 中运行。

我不知道如何为此配置 ARM 和 DSP、要使用的工具是什么、我的应用的框架是什么等。

关于上述问题的任何建议都是非常值得注意的。

谢谢你。

Shriram Ch.