This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXIDK5718:引导时序和报告

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675504/linux-tmdxidk5718-boot-timing-and-reporting

器件型号:TMDXIDK5718
主题中讨论的其他器件:AM5718

工具/软件:Linux

你(们)好  

我将 TI SDK 与 u-boot-2017.01+gitAUTOINC+c68ed086bd-gc68ed086bd 搭配使用。

I 已启用引导时序:

在控制台上、我看到以下内容:

问题1):为什么输出部分被固定?

Linux 启动后、我将 devicetree 的"bootstage"部分转储到一个文件中:

查找/proc/device-tree/bootstage-type f-exec head {}+|less > bootstage.txt

文件下方。

问题2)

您能否解释节点名称 (例如45)和标记属性(例如 id=15)的含义。

作为示例、我在代码中看到"bootstage_mark_name (BOOTSTACGE_ID_MAIN_LOOP、"main_LOOP")。 但在树中、我看到的是对象名称44。  BOOTSTALG_ID_MAIN_LOOP 定义为171。

此致、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这更多是一个通用的 u-boot 问题、而不是特定于 AM5718的问题。 您可以在 denx.de 上提出问题吗?

    Steve K.