This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:为测试应用生成 AppImage

Guru**** 2961440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676066/rtos-tda2p-acd-generating-appimage-for-test-application

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们将 DDR、SD_FILE_IO 和 i2c_EEPROM PDK 示例组合在一起、打造了一款测试应用。 这些二进制文件是针对 a15_0内核构建的、并已成功测试。  

我们现在需要为该 TestApp 制作 AppImage、该应用程序可通过 SD 卡引导。 为 TestApp 单独生成 appimage 需要做哪些更改?

此致、

Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    中的 SBL 用户指南中介绍了这些步骤 \ti_componels\drivers\pdk_01_08_01_06\packages/ti\boot\sbl_auto_docs 文件夹。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rishabh、

    谢谢你。 Appimage 已成功生成和测试。

    此致、
    Amol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    感谢您的确认。
    请将回答您问题的帖子标记为"这解决了我的问题"。

    此致、
    Rishabh