This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Dra7xx - PVR 模块- Init 故障

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672144/linux-dra7xx---pvr-module---init-failure

主题中讨论的其他器件:UKERNEL

工具/软件:Linux

大家好、

我们有时会遇到 PVR 模块初始化故障。 我正在附上日志。  

e2e.ti.com/.../pvrlog.txt[23.905016] PVR_K:(错误):PollForValueKM:超时。 应为0x1、但找到0x0 (屏蔽0x1)。

[23.905037] PVR_K:(错误):SGXInitialize:等待 uKernel 初始化失败
[ 23.905051] PVR_K:SGX 调试(SGX_DDK sgxddk main@3699939)
[23.905066] PVR_K:主机 CTL 标志= 0000000c
[23.905079] PVR_K:SGX 主机控制:
[23.905094] PVR_K:(HC-0) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905108] PVR_K:(HC-10) 0x00000000 0x0000000A 0x0004A666 0x00000000
[23.905123] PVR_K:(HC-20) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905136] PVR_K:(HC-30) 0x00000000 0xEF7BCA20 0x00000000 0x00000000
[23.905149] PVR_K:(HC-40) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905162] PVR_K:(HC-50) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905176] PVR_K:(HC-60) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905189] PVR_K:(HC-70) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905202] PVR_K:(HC-80) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905213] PVR_K:SGX TA/3D 控制:
[23.905228] PVR_K:(T3C-0) 0xF4003000 0xF40031A0 0xF4002000 0x00000000
[23.905241] PVR_K:(T3C-10) 0x00000000 0x00000002 0x00000000 0x00000000
[23.905254] PVR_K:(T3C-20) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905267] PVR_K:(T3C-30) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905280] PVR_K:(T3C-40) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905293] PVR_K:(T3C-50) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905306] PVR_K:(T3C-60) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905319] PVR_K:(T3C-70) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905332] PVR_K:(T3C-80) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905345] PVR_K:(T3C-90) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905358] PVR_K:(T3C-A0) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905372] PVR_K:(T3C-B0) 0x00000000 0xF4000000 0xAD628000 0x00000000
[23.905384] PVR_K:(T3C-C0) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905397] PVR_K:(T3C-D0) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905411] PVR_K:(T3C-E0) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905424] PVR_K:(T3C-F0) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905437] PVR_K:(T3C-100) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905450] PVR_K:(T3C-110) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905464] PVR_K:(T3C-120) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905477] PVR_K:(T3C-130) 0xF2016010 0xF2016014 0xF2016034 0xF2016030
[23.905491] PVR_K:(T3C-140) 0xF4004000 0xF400F820 0xF4002020 0x00000000
[23.905504] PVR_K:(T3C-150) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905517] PVR_K:(T3C-160) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905530] PVR_K:(T3C-170) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905543] PVR_K:(T3C-180) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905557] PVR_K:(T3C-190) 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23.905569] PVR_K:SGX 内核 CCB WO:0x0 RO:0x0
[23.905581] PVR_K:活动同步
[23.905594] PVR_K:(错误):SGXPostPowerState:SGXInitialize Failed (SGXPostPowerState:SGXInitialize 失败)
[23.905609] PVR_K:(错误):PVRSRVSetDevicePowerStateKM:转换为0失败0x18
[23.905624] PVR_K:(错误):SGXScheduleCCBCommandKM 无法为设备加电- ui32CallerID:-1 eError:24
[23.905638] PVR_K:(错误):SGXGetMiscInfoUkerne:SGXScheduleCCBCommandKM 失败。
[23.905651] PVR_K:(失败) SGXInit:无法验证硬件内核版本
[23.905665] PVR_K:(错误):PVRSRVFinalizeSystem:PVRSRVDevInitCompatCheck 调用失败(器件索引:0)
[23.905774] PVR_K:(错误):BridgedDispatchKM:初始化失败。 驱动程序不可用。

此致、
Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、
    TI 在 PVR 模块初始化期间看到了这些跟踪、但我们无法了解此问题是如何解决的。
    我们会回来的。

    Ramprasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ramprasad。 正在等待您的回复。

    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:提供了调试二进制文件以获取跟踪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    我们无法在最新的构建环境中重现此问题。

    此致、
    Gokul