This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:显示屏上的边缘检测输出被捕获

Guru**** 2958140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675455/rtos-edge-detection-output-on-display-getting-trapped

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我有用于 DSP 的算法链接、可执行清醒的3x3边缘检测。

这在发生边沿时工作正常。

但显示屏上的输出在1或2秒后被捕获、

我认为由于处理时间的原因会出现帧丢失。 因此、我增加了输出帧的数量。 问题仍然相同。

为什么会发生这种情况?

参考的静态图。

e2e.ti.com/.../sobelLogs.log

此致、

Kajal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kajal、

    您的算法大约需要71ms、这就是整个链减速并以13fps 运行的原因。 请优化您的算法以实时运行整个链。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Brijesh。

    此致、
    Kajal