This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:旧版本 SDK

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674437/tda3xevm-old-version-sdk

器件型号:TDA3XEVM

您好!

从何处可以获取旧版本的 VISION SDK、雷达 SDK 和毫米波 SDK?

谢谢、

:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在寻找哪个旧版本?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    我正在寻找:
    - VISION SDK 2.8
    - VISION SDK 2.9
    -雷达 SDK 3.1

    谢谢、
    :KH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 CDDS 上找到它们。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    搜索词的适用范围是什么?
    我尝试使用"SDK"进行搜索、但找不到任何内容。

    谢谢、
    :KH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您可以搜索 VisionSDK、它应该在 VisionSDK 文件夹下提供。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VISION SDK 基本文件夹:cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp
    VISION SDK 2.8版本:cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp
    VISION SDK 2.9版本:cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp

    此致、
    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望您能够访问 CDDS。 如果没有、请联系您当地的 TI FAE 以获取访问权限。
    TI.com 上提供了从3.0开始的版本、但 CDDS 中提供了早期版本。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的大量建议。
    我从本地 TI FAE 获取了 SDK。

    谢谢、