This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:闪存兼容性建议?

Guru**** 2960030 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675497/omap-l138-flash-memory-compatibility-recommendations

器件型号:OMAP-L138

您好!

我们有一位客户不知道 OMAP-L138是否可以与此 Cypress 闪存模块 S29GL01GS11DHIE20配合使用

此外、是否有建议与 OMAP-L138配合使用的闪存器件列表?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    我认为将 S29GL 系列闪存与 OMAP-L138配合使用不会有任何问题。 我们已成功地将此闪存与其他处理器配合使用。

    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Connecting_NOR_Flash_to_OMAP-L138

    我不知道任何经过测试的闪存器件列表。

    他们是否需要从它引导?

    此致、
    标记