This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:3线 SPI 驱动器

Guru**** 2956020 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675302/rtos-am5728-3-wire-spi-driver

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我有一个射频器件 RF 20252连接到 SPI 上的 AM 5728。 我尝试为该射频编写从驱动程序。 AM5728 仅使用3根导线连接、仅使用片选、clk 和数据(D0或 D1)从 AM 5728连接到 RF。 下面给出了 RF 器件与典型控制器的连接图以及相应的写入和读取时序图。

如上图所示、芯片选择必须在1个时钟周期后变为低电平、并在整个传输过程中保持低电平。 如果是写传输、起始位后面跟随0来指示写传输、后跟实际地址和数据。  读操作遵循类似的模式、区别在于发送地址后、驱动程序将仅在2个时钟周期后获取读取数据。 以下是我提出的问题:

strong>上述协议是否由 AM 5728上的 SPI 主设备支持?  

b>如何确保芯片选择延迟1个时钟周期?

c>只使用1条数据线进行读取和写入。 这是否意味着我必须在半双工模式下使用 SPI 主器件? 如果是读取、这意味着我首先将 SPI 主器件设置为 TX_ONLY 模式以写入地址、然后将其设置为 RX_ONLY 模式以读取数据?

d>是否有任何参考示例可用于类似的 SPI 使用? PDK 示例不以相同的方式使用 SPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、

    我在硬件专家中圈出了一个问题、就使用 McSPI 的 AM572x-RF20252接口的可行性发表了意见。 如果您已将 AM572x 配置为 SPI 主器件、则可以使用 SPI 芯片选择时序控制、但这似乎仅在4引脚模式下可用(请参阅 TRM)。

    从软件角度来看、我们随 PDK 提供的示例、演示了主模式下的 MCSPI 从工业 IO 线路读取 GPIO 数据、还有一个主从器件示例、该示例使用2个背靠背连接的 AM57xx IDK、如下所述:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_QSPI-McSPI

    PDK 中的所有示例都使用4引脚模式、CLK、2条数据线和 CS。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    您的读取芯片选择(CS)线路仅在 CS 被删除(而不是在 CS 被置为有效时)时才需要延迟。 遗憾的是、当 AM5728 SPI 增加延迟时、当 CS 置为有效并被移除时、会发生延迟。 它是对称的、而不是独立的。 TRM 的"芯片选择时序控制"部分对此进行了进一步说明。

    此致、
    Melissa