This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320TCI6608:Dose TMS320TCI6608具有任何驱动程序库或示例

Guru**** 2959830 points

Other Parts Discussed in Thread: BIOSLINUXMCSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674445/linux-tms320tci6608-dose-tms320tci6608-has-any-library-or-examples-for-driver

器件型号:TMS320TCI6608
主题中讨论的其他器件: BIOSLINUXMCSDK

工具/软件:Linux

您好!

我们的客户以前使用的是6487、该客户有一个用于开发的芯片支持库。

TMS320TCI6608是否有类似的驱动程序库或示例?

如果我们想要获取它的驱动程序软件、我们应该怎么办?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看产品文件夹中工具与软件选项卡的软件(5)部分:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    BIOSLINUXMCSDK 包含器件的 CSL 以及 Linux 操作系统。 处理器 SDK RTOS 似乎未正式支持该处理器。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、忽略我关于 Linux OS 的说法。

    我还在与软件团队讨论是否存在任何其他软件包。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当我输入"BIOSLINUXMCSDK"时、会注意到"不再维护此软件包"。
    然后我转到 wiki 页面、但我找不到适用于6608器件的任何内容。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您有任何更新、请通知我。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我已通知 TCI66xx 团队、他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCI6608不包含 ARM 内核、因此不支持任何 Linux 内核。

    为每个 Keystone 器件提供了 CSL 和器件驱动程序。  对于6608等 Keystone I 器件、它将位于器件的 PDK 中。  此时处理器 SDK 不存在。