This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:将 TVP5146与逻辑 PD Dm3730 SOM 相连

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146, DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675442/linux-dm3730-interfacing-tvp5146-with-logic-pd-dm3730-som

器件型号:DM3730
主题中讨论的其他器件:TVP5146、

工具/软件:Linux

您好!

我刚刚设计了一个定制板、用于将 TVP5146与 LogicPD Dm3730 SOM 相连。 我的应用是在 SD 卡中捕获快照。

现在、我们已经设法成功地从 SD 卡编译和运行根文件系统。 但是、当我们给出用于保存图像的命令(mplayer tv://-tv driver=V4L:device=/dev/video0:width=320:height=240:outfmt=rgb24 -frames 1 -vo jpeg)时、它会显示两个不同的错误:

1- ioctl 设置格式失败:参数无效

2- tvp514x 2-005D:控制 ID 无效

那么、有人能指导我如何解决这个问题吗? PL 请参见随附的日志文件快照。

我很无助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akarsh、

    您能否指定您使用的软件版本?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是内核版本2.6、对于图像采集、我使用的是 MPlayer。

    BR

    Akarsh