This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2G12:eHRPWM 驱动程序问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675509/linux-66ak2g12-ehrpwm-driver-question

器件型号:66AK2G12

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 Linux SDK 04.02.00.09、并尝试使用66AK2G12处理器上的 eHRPWM 外设来控制 Linux 中的 PWM 风扇。  根据 wiki (http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_PWM_User%27s_Guide)、我应该能够在 menuconfig 中的 Device Drivers -> Pulse Width Modulation (PWM)下找到一个针对这个外设的配置选项。  我只能在这个部分下找到 eCAP 驱动程序。   

66AK2G12是否不支持 eHRPWM 驱动器?  是否有 Linux 上此平台不支持的驱动程序列表?   

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    高分辨率 PWM 模块驱动程序似乎不支持 K2G 设备,请参阅 drivers/PWM/pwm-tiehrpwm.c 和 drivers/wm/swm-twms.c:

    静态常量结构 of _device_id ehrpwm_of _match[]={
    {.compatible="ti、am3352-ehrpwm"}、
    {.compatible="ti、am33xx-ehrpwm"}、
    {}、


    静态常量结构 of _device_id pwmss_of _match[]={
    {.compatible="ti、am33xx-pwms"}、
    {}、
    };
    您可以看到、它仅支持 Sitara (AM3x、AM4x 和 AM5x)器件。

    如果您希望使用 ehrpwm 模块、则必须修改 DTS 节点(请参阅 arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi => epwmss1/2 dts 节点及其各自的 ehrpwm1/2子节点)、并可能使用 wm-tim-tiwms.c 代码与 PWM 架构相匹配。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好。 感谢您提供信息。 如果我决定修改驾驶员、我一定会与社区分享。