This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSSK3358:SD 卡启动失败

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674031/rtos-tmdssk3358-sd-card-boot-fails

器件型号:TMDSSK3358

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI-RTOS 支持团队:

我通过 win32disk 成像器制作了 RTOS SD 卡。

我在 SD 卡中找到 MLO 和 app 文件。

我 将 SD 卡设置 为 以下 C:\ti\processor_sdk_rtos_am335x_4_02_00_09\prebuild-sdcards\evmAM335x\sd_card_img\ boot.img。

我尝试通过 SD 卡引导 、但 UART 终端上未显示任何内容。  

但 Linux SD 卡会显示 UART 终端。  

此致

洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洪

    我将尝试使用预构建的 SD 卡映像进行检查、并告知您是否遇到相同的问题。 同时、您能否使用此处提供的图像并告知我们您是否能够查看任何 UART 日志:
    processor_sdk_rtos_am335x_4_02_00_09\prebuild-sdcards\evmAM335x\sd_card_files

    我们报告了此版本中预编译映像的一些问题、但使用此处提供的说明重建引导加载程序时、这些问题得到了解决:
    processors.wiki.ti.com/.../AM437x

    这些步骤将在 pdk_am335x_1_0_9\packages/ti\starterware\binary\bootloader\bin\AM335x-EVM 位置构建引导加载程序。 如果您继续观察此问题、请告知我们、我们将提供进一步的帮助。

    此致、
    Rahul