This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA77P:eMMC v5.x 是否可以使用?

Guru**** 2998500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675486/dra77p-emmc-v5-x-can-i-use

器件型号:DRA77P

大家好,  

请参阅 TRM 中的声明  、我们声明完全符合  "MMC/eMMC  标准规范、v4.5V"。   

现在 我可以在市场 上找到 v5.x: 我可以使用吗?   是否需要进行任何折衷/预防措施?

非常感谢

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    DRA77P 与修订版本4.5及更低版本的 eMMC 器件兼容。  较新的 eMMC 器件可以与主机控制器连接、但不支持最新规范中引入的功能。  例如、如果您希望使用 HS400模式、则该模式将不可用。

    此致、

    石尾   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还想添加、

    根据我们的初始基准测试和评估、与使用 eMMC 4.5器件的 DRA77P 相比、使用 eMMC5.0器件时 DRA77P 的读取性能提高了20%、正确吞吐量(相同的 blk 尺寸)提高了50%。

    希望这对您有所帮助