This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:使用 McASP Starterware 示例修改采样数据

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675063/ccs-tms320c6748-altering-sampled-data-using-mcasp-starterware-example

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 LCDK 开发音频处理器、目前正在尝试在系统中实现回声效果。 我将 McASP Staterware 示例用作准系统代码、并在其上面添加我自己的代码。 我通过使用数组、存储以前的 rxBuf 值并在给定时间段后重放这些值、成功实现了回显效果。

我的问题是、rxBuf 数据包含明显的噪声量。 将缓冲区值复制到变量(用于操作)并再次复制回时、似乎会产生噪声。 是否有人可以建议我如何消除噪声、或如何更干净地处理缓冲区数据。

/**
*\file mcaspPlaybk.c
*
\brief McASP 示例应用程序。 此应用程序回路输入
* 从 EVM 的 LINE_IN 连接到 EVM 的 LINE_OUT。
*/

*
*版权所有(C) 2012德州仪器(TI)公司- http://www.ti.com/
*

只要
符合以下条件*、就允许以源代码和二进制形式重新分发和使用*进行修改或不进行修改:
*
*源代码的重新分发必须保留上述版权
声明*、此条件列表和以下免责声明。
*
*二进制形式的再发行必须在

*
发行版随附的*文档和/或其他材料中复制上述版权声明、本条件列表和以下免责声明。
*
*未经

事先书面许可、不得使用德州仪器公司的名称或*其贡献者的名称认可或推广从本软件派生的产品*。
*
*本软件由版权所有者和贡献者
*按原样"提供、

且不承认任何明示或暗示的保证、包括但不限于*特定用途*的适销性和适用性的暗示保证。 在任何情况下、版权
*所有者或贡献者都不对任何直接、间接、偶然、
*特殊、模范、 或相应的损害(包括但不
限于*采购替代产品或服务;丧失使用、
*数据或利润; 或业务中断)、但出于
任何*责任理论、无论是合同、严格责任还是侵权
行为*(包括疏忽或其他原因)、即使
被告知可能会造成此类损坏、也是出于此类责任理论。
*/

#include "edma_event.h"
#include "interrupt.h"
#include "soc _C6748.h"
#include "hw_syscfg0_C6748.h"
#include "aic31.c6748.h"
#include "codecif.h"
#include "mcasp.h"
#include "aic31.ma.h"
#include "include "include "包含"h.h"#include "#include "h"



#include 

/*********
** 内部宏定义
//*

**可配置的值
*/*
用于发送/接收数据的插槽大小*/
#define SLOT_SIZE (16U)

/*用于发送/接收数据的字大小。 字大小<=插槽大小*/
#define WORD_SIZE (16U)

//
#define SAMPLING_RATE 将同时用于发送和接收段的采样率 (48000u)

/*通道数、L 和 R */
#define NUM_I2S_CHANNELS (2U)

/*每个音频缓冲器要使用的样本数*/
#define NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF (24000u)

/*每个 TX/Rx 使用的缓冲器数量*/
#define NUM_BUF (3U)

/*每个 TX/Rx 使用的链接参数集数量*/
#define NUM_PAR (2U)

/*指定参数集起始位置是*/
#define PAR_ID_START (40U)

/*循环缓冲区中的样本数*/
#define NUM_SAMESS_LOOP_BUF (10U)

/* AIC3106编解码器地址*/
#define I2C_SLAVE_CODE_AIC31 (0x18u)

/*在 AINTC 中映射的中断通道*/
#define INT_CHANNEL_I2C (2U)
#define INT_CHANNEL MCASP (2U)
#define INT_CHANGE_EMACC (2U)

/*用于接收的 McASP 串行器*/
#define MCASP_XSER_RX (14U)

/*用于发送的 McASP 串行器*/
#define MCASP_XSER_TX (13U)

/*
**下面的宏是根据上述输入计算
的*/
#define NUM_TX_SERIALIZERS ((NUM_I2S_CHANNELS >> 1)\
+(NUM_I2S_CHANNELS 和0x01)
#define NUM_RX_SERIALIZERS ((NUM_I2S_CHANNELS >> 1)\
+(NUM_I2S_CHANNELS 和0x01)
#define I2S_SLOTS ((1 << NUM_I2S_CHANNELS)- 1)

#define Bytes_per_sample. ((word_size >> 3)\
* NUM_I2S_CHANNELS)

#define AUDIO_BUF_SIZE (num_samples_per_audio_BUF \
* bytes_per_sample)

#define TX_DMA_INT_ENABLE (EDMA3CC_OPT_TCC_SET (1)|(1 \
<<EDMA3CC_OPT_TCINTEN 位移))
#define RX_DMA_INT_ENABLE (EDMA3CC_OPT_TCC_SET (0)|(1 \
<< EDMA3CC_OPT_TCINTEN 移位))

#define PAR_RX_START (PAR_ID_START)
#define PAR_TX_START (PAR_RX_START + NUM_PAR)

/*
**不可配置的定义
*/
#define SIZE_PARAMETERS (32U)
#define OPT_FIFO_WIDTH (0x02 <<8u)

/*********
** 内部函数原型
/
静态空 McASPErrorIsr (void);
静态空 McASPErrorIntSetup (void);
静态空 AIC31I2SConfigure (void);
静态空 McASPI2SConfigure (void);
静态空 McASPTxDMAComplHandler (void);
静态空 McASPRxDMAInHandler (void);
静态空 EDMA3CCComplisr (void);
静态空 I2SDataTxRxActivate (void);
静态空 I2SDMAParamInit (void);
静态空 ParamTxLoopJobSet (unsigned short parId);
静态空 I2SDMApeSxDMAActivate (void、unsigned Short)
unsigned short parToUpdate、
unsigned short linkAddr);
static void BufferRxDMAActivate (unsigned int rxBuf、unsigned short parId、
无符号短链接);

/
** 内部变量定义
/
静态无符号 char loopBuf[NUM_SAMPS_LOOP_BUF * bytes_per_sample]={0};

/*
**发送缓冲区。 如果要添加任何新的缓冲区,请在此处进行定义,
并**更新 NUM_BUF。
//
signed char txBuf0[AUDIO_BUF_SIZE];
signed char txBuf1[AUDIO_BUF_SIZE];
signed char txBuf2[AUDIO_BUF_SIZE];

//
**接收缓冲器。 如果要添加任何新的缓冲区,请在此处进行定义,
并**更新 NUM_BUF。
//
signed char rxBuf0[AUDIO_BUF_SIZE];
signed char rxBuf1[AUDIO_BUF_SIZE];
signed char rxBuf2[AUDIO_BUF_SIZE];

//
**下一个用于接收数据的缓冲区。 数据将在此缓冲区中接收。
*/
静态易失性 unsigned int nxtBufToRcv = 0;

/*
**填充最新版本的 RX 缓冲区。
*/
静态易失性无符号 int lastFullRxBuf = 0;

/*
**填充最新数据的 PX 缓冲区。
//
静态易失性 unsigned int lastFullPxBuf = NUM_BUF - 1;

//
**参数 ID 相对于参数集起始位置的偏移量。
*/
静态易失性无符号短整型 parOffRcvd = 0;

/*
**从参数集开始发送的参数 ID 偏移量。
*/
静态易失性无符号短整型 parOffSent = 0;

/*
**将从参数集开始发送的参数 ID 的偏移量。
*/
静态易失性无符号短整型 parOffTxToSend = 0;

/*
**最后发送的发送缓冲区。
*/
静态易失性无符号 int lastSentTxBuf = NUM_BUF - 1;

/*********
** 内部 CONSTATNT 定义
//
//接收缓冲区指针数组*/
signed int rxBufPtr[NUM_BUF]=
{
(signed int) rxBuf0、
(签名) rxBuf1
(签名) rxBuf2
};

//发送缓冲区指针数组*/
signed int txBufPtR[NUM_BUF]=
{
txBuf0、
txBuf1(签名)
txBuf2 (签名)
};

/*
**发送段的默认参数。 这将从
**一个环路缓冲器传输。
*/
静态结构 EDMA3CCPaRAMEntry const txDefaultPar =
{
(unsigned int)(EDMA3CC_OPT_DAM |(0x02 << 8u))、//选择字段
(unsigned int) loopBuf、//源地址*/
(unsigned short)(bytes_per_sample")、/* aCnt */
(无符号短整型)(NUM_SAMESS_LOOP_BUF)、/* bCnt */
(unsigned int) SOC_MCBSP_0_DATA_regs、/* dest 地址*/
(short)(bytes_per_sample")、/* source bIdx *
(短整型)(0)、/* dest bIdx */
(无符号短整型)(PAR_TX_START * SIZE _ParamSet)、/*链接地址*/
(无符号短整型)(0)、/* bcnt reload 值*/
(short)(0)、/*源 cIdx */
(短整型)(0)、/* dest cIdx */
(无符号短整型) 1 /* ccnt */
};

/*
**接收部分的默认参数。
*/
静态结构 EDMA3CCPaRAMEntry const rxDefaultPar =
{
(unsigned int)(EDMA3CC_OPT_SAM |(0x02 << 8u))、/* Opt 字段*
(unsigned int) SOC_MCBSP_0_DATA_regs、/*源地址*/
(unsigned short)(bytes_per_sample")、/* aCnt */
(无符号短整型)(1)、/* bcnt */
(unsigned int) rxBuf0、/* dest 地址*/
(短整型)(0)、/*源 bIdx *
(short)(bytes_per_sample)、/* dest bIdx */
(无符号短整型)(PAR_RX_START * SIZE _ParamSet)、/*链接地址*/
(无符号短整型)(0)、/* bcnt reload 值*/
(short)(0)、/*源 cIdx */
(短整型)(0)、/* dest cIdx */
(无符号短整型) 1 /* ccnt */
};

/
** 功能定义
//
//*
**为参数集指派循环作业
*/
static void ParamTxLoopJobSet (unsigned short parId)
{
EDMA3CCPaRAMEntry 参数集;

memcpy (&ParamSet、&txDefaultPar、Size_ParamSet - 2);

/*将参数链接到自身*/
ParamSet.linkAddr = parId * size_ParamSet;

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_regs、parId、&ParamSet);
}/*


**初始化 DMA 参数。
** RX 基本参数集(通道)为0,TX 基本参数集(通道)为1。
**
** RX 参数集0将被初始化,以在 Rx 缓冲区0中接收数据。
**传输完成中断将不会为参数集0启用;
**参数集0将链接到 RX 的链接参数集启动(PAR_RX_START)。
**并且只能通过链接参数集进行进一步的接收。
**例如,如果 PAR_RX_START 值为40,且参数数为2,
**接收参数集链接将初始化为0->40->41->40**

TX 参数集将初始化为从循环缓冲区传输。
**可以配置循环缓冲区的大小。
**传输完成中断将不会为参数集1启用;
**参数集1将链接到 TX 的链接参数集启动(PAR_TX_START)。
**所有其它参数集将链接到自身。
**且仅通过链接参数集进行进一步传输。
**例如,如果 PAR_RX_START 值为42,且参数数为2,
**因此传输参数集链接将初始化为1->42->42,43->43。
*/
static void I2SDMAParamInit (void)
{
EDMA3CCPaRAMEntry 参数集;
int idx;

/*初始化接收的第0个参数集*/
memcpy (&ParamSet、&rxDefaultPar、Size_ParamSet - 2);

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_reg、EDMA3_CHA_McASP0_RX、&ParamSet);

/*进一步的参数集,启用中断*/
ParamSet.op= RX_DMA_INT_ENABLE;

for (idx = 0;idx < NUM_PAR;idx++)
{
paramSet.destAddr = rxBufPtr[idx];

ParamSet.linkAddr =(PAR_RX_START +((IDx + 1)% NUM_PAR)
*(size_ParamSet);

ParamSet.bCnt = NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF;

/*
**对于第一个链接参数集,开始接收第二个参数集
**仅限样本,因为中已接收到第一个样本
** Rx 缓冲器0本身。
*
if (0 = idx)
{
paramSet.destAddr += bytes_per_sample_sample_;
ParamSet.bcnt = bytes_per_sample_sample_sample_}


EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_regs、(PAR_RX_START + IDx)、&ParamSet);
}

/*初始化接收所需的变量*/
nxtBufToRcv = idx % NUM_BUF;
lastFullRxBuf = NUM_BUF - 1;
parOffRcvd = 0;

/*初始化传输的第一个参数集*/
memcpy (&ParamSet、&txDefaultPar、Size_ParamSet);

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_reg、EDMA3_CHA_McASP0_TX、&ParamSet);

/*参数的其余部分,启用循环作业*/
for (idx = 0;idx < NUM_PAR;idx++)
{
ParamTxLoopJobSet (PAR_TX_START + IDx);
}

/*初始化要传输的变量*/
parOffSent = 0;
lastSentTxBuf = NUM_BUF - 1;
}

//***
用于将编解码器配置为 I2S 模式
的函数*/
static void AIC31I2SConfigure (void)
{
volatile unsigned int delay = 0xFFF;

AIC31Reset (SOC_I2C_0_regs);
while (delay--);

/*配置数据格式和采样率*/
AIC31DataConfig (SOC_I2C_0_regs、AIC31_datatype_I2S、SLOT_SIZE、0);
AIC31SampleRateConfig (SOC_I2C_0_regs、AIC31_mode_both、SAMPLING_RATE);

/*初始化 ADC 和 DAC */
AIC31ADCInit (SOC_I2C_0_regs);
AIC31DACInit (SOC_I2C_0_regs);
}/*


**将 McASP 发送部分配置为 I2S 模式。
*/
static void McASPI2SConfigure (void)
{
McASPRxReset (SOC_MCASP_0_CTRL_regs);
McASPTxReset (SOC_MCASP_0_CTRL_regs);

/*为 DMA 传输启用 FIFO */
McASPReadFifoEnable (SOC_MCASP_0_FIFO_REGS、1、1);
McASPWriteFifoEnable (SOC_MCASP_0_FIFO_REGS、1、1);

/*以发送器/接收器格式单位设置 I2S 格式*/
McASPRxFmtI2SSet (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs、WORD_SIZE、SLOT_SIZE、
McASP_RX_MODE_DMA);
McASPTxFmtI2SSet (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs、WORD_SIZE、SLOT_SIZE、
McASP_TX_MODE_DMA);

/*配置帧同步。 I2S 应采用 TDM 格式、具有2个插槽*/
McASPRxFrameSyncCfg (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、2、MCASP_RX_FS_WIDTH_WORD、
McASP_RX_FS_EXT_BEGIN_ON_FALL_EDGE);
McASPTxFrameSyncCfg (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、2、MCASP_TX_FS_WIDTH_WORD、
McASP_TX_FS_EXT_BEGIN_ON_RIS_EDGE);

/*为接收器配置时钟*/
McASPRxClkCfg (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_CLK_EXTERNAL、0、0);
McASPRxClkPolaritySet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_CLK_POL_RIS_EDGE);
McASPRxClkCheckConfig (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_CLKCHCK_DIV32、
0x00、0xFF);

/*配置发送器的时钟*/
McASPTxClkCfg (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_TX_CLK_EXTERNAL、0、0);
McASPTxClkPolaritySet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_TX_CLK_POL_FALL_EDGE);
McASPTxClkCheckConfig (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_TX_CLKCHK_DIV32、
0x00、0xFF);

/*启用 RX 和 TX 部分的同步*/
McASPTxRxClkSyncEnable (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs);

/*启用发送器/接收器插槽。 I2S 使用2个插槽*/
McASPRxTimeSlotSet (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs、I2S_SLOTS);
McASPTxTimeSlotSet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、I2S_SLOTS);

/*
**设置串行器,当前只有一个串行器设置为
**发送器和一个串行器作为接收器。
*
McASPSerialerRxSet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_XSER_RX);
McASPSerialerTxSet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_XSER_TX);

/*
**配置 McASP 引脚
**输入-帧同步、时钟和串行器 Rx
**输出-串行器 Tx 连接到编解码器的输入
*
McASPPinMcASPSet (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs、0xFFFFFFFF);
McASPPinDirOutputSet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_PIN_AXR (MCASP_XSER_TX));
McASPPinDirInputSet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_PIN_AFSX
| MCASP_PIN_ACLKX
| MCASP_PIN_AFSR
| MCASP_PIN_ACLKR
| MCASP_PIN_AXR (MCASP_XSER_RX);

/*为 McASP 启用错误中断*/
McASPTxIntEnable (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_TX_DMAERROR
| MCASP_TX_CLKFAIL
| MCASP_TX_SYNCERROR
| MCASP_TX_UNDERRUN);

McASPRxIntEnable (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_DMAERROR
| MCASP_RX_CLKFAIL
| MCASP_RX_SYNCERROR
| MCASP_RX_overrun);
}

/*
**在 AINTC 中为 EDMA 设置中断
*/
静态空 EDMA3IntSetup (void)
{
#ifdef _TMS320C6x
IntRegister (C674x_MASK_INT5、EDMA3CCComplisr);
IntEventMap (C674x_MASK_INT5、SYS_INT_EDMA3_0_cC0_INT1);
IntEnable (C674x_MASK_INT5);
#else
内部寄存器(SYS_INT_CCINT0、EDMA3CCComplisr);
IntChannelSet (SYS_INT_CCINT0、INT_CHANGE_EMACC);
IntSystemEnable (SYS_INT_CCINT0);
#endif
}

//
**为 AINTC 中的 McASP 设置错误中断
*/
静态空 McASPErrorIntSetup (void)
{
#ifdef _TMS320C6x
IntRegister (C674x_MASK_INT6、McASPErrorIsr);
IntEventMap (C674x_MASK_INT6、SYS_INT_McASP0_INT);
IntEnable (C674x_MASK_INT6);
#else
/*注册 McASP 的错误 ISR */
内部寄存器(SYS_INT_MCASPINT、McASPErrorIsr);

IntChannelSet (SYS_INT_MCASPINT、INT_CHANGE_MCASP);
IntSystemEnable (SYS_INT_MCASPINT);
#endif
}

/*
**激活数据传输/接收
**调用此函数之前,DMA 参数应准备就绪。
*/
static void I2SDataTxRxActivate (void)
{
/*启动时钟*/
McASPRxClkStart (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_CLK_external);
McASPTxClkStart (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_TX_CLK_external);

/*为传输启用 EDMA */
EDMA3 EnableTransfer (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHA_McASP0_RX、
EDMA3_TRIG_MODE_EVENT);
EDMA3 EnableTransfer (SOC_EDMA30CC_0_regs、
EDMA3_CHA_McASP0_TX、EDMA3_TRIG_MODE_EVENT);

/*激活串行器*/
McASPRxSerActivate (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs);
McASPTxSerActivate (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs);

/*确保 XDATA 位清零*/
while (McASPTxStatusGet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs)和 MCASP_TX_STAT_DATAREADY);

/*激活状态机*/
McASPRxEnable (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs);
McASPTxEnable (SOC_MCASP_0_CTRL_regs);
}

/*
**激活给定缓冲区参数集的 DMA 传输。
//
void BufferTxDMAActivate (unsigned int txBuf、unsigned short numSamples、
unsigned short parId、unsigned short linkParar)
{
EDMA3CCPaRAMEntry 参数集;

/*复制默认参数集*/
memcpy (&ParamSet、&txDefaultPar、Size_ParamSet - 2);

/*启用完成中断*/
ParamSet.op= TX_DMA_INT_ENABLE;
ParamSet.srcAddr = txBufPtr[txBuf];
ParamSet.linkAddr = linkPar * size_ParamSet;
ParamSet.bCnt = numSamples;

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_regs、parId、&ParamSet);
}/*


**主函数。 应用从这里启动。
*/

int i、x = 0、y = 0、w = 0、z = 0、 V = 0;
signed int Echo1[2 * NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF]={0};//所有元素0
signed int Echo2[2 * NUM_SAPESS_PER_AUDIO_BUF]={0};//所有元素0
signed int Echo3[2 * NUM_SAPESS_PER_AUDIO_BUF]={0};



//所有元素0 ={0}* void int EchoF[0}/所有元素= 0}* void int void int 3
printf ("音频 buf (字节):%u\n"、AUDIO_BUF_SIZE);
无符号短整型 parToSend;
无符号短整型 parToLink;

/*为 I2C 模块0设置引脚多路复用器*/
I2CPinMuxSetup (0);
McASPPinMuxSetup();

/*为 McASP 模块加电*/
PSCModuleControl (SOC_PSC_1_regs、HW_PSC_McASP0、PSC_POWERDOMAIN_AYS_ON、
PSC_MDCTL_NEW_ENABLE);

/*为 EDMA3CC_0和 EDMA3TC_0加电*/
PSCModuleControl (SOC_PSC_0_regs、HW_PSC_cC0、PSC_POWERDOMAIN_AYS_ON、
PSC_MDCTL_NEW_ENABLE);
PSCModuleControl (SOC_PSC_0_regs、HW_PSC_TC0、PSC_POWERDOMAIN_AYST_ON、
PSC_MDCTL_NEW_ENABLE);

#ifdef _TMS320C6x
//初始化 DSP 中断控制器
IntDSPINTCInit();
#else
/*初始化 ARM 中断控制器。*/
IntAINTCInit();
#endif

/*初始化编解码器 AIC31的 I2C 0接口*/
I2CCodecIfInit (SOC_I2C_0_regs、INT_CHANNE_I2C、I2C_SLAVE_CODE_AIC31);

EDMA3初始(SOC_EDMA30CC_0_regs、0);
EDMA3IntSetup();

McASPErrorIntSetup();

#ifdef _TMS320C6x
IntGlobalEnable();
#else
/*启用全局级别的中断生成*/
IntMasterIRQEnable();
IntGlobalEnable();
IntIRQEnable();
#endif

/*
**请求 EDMA 通道。 通道0用于接收和
**通道1用于传输
*
EDMA3RequestChannel (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHANNEL_TYPE_DMA、
EDMA3_CHA_McASP0_TX、EDMA3_CHA_McASP0_TX、0);
EDMA3RequestChannel (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHANNEL_TYPE_DMA、
EDMA3_CHA_McASP0_RX、EDMA3_CHA_McASP0_RX、0);

/*初始化 DMA 参数*/
I2SDMAParamInit();

/*将编解码器配置为 I2S 模式*/
AIC31I2SConfigure();

/*为 I2S 配置 McASP */
McASPI2SConfigure();

/*激活音频传输和接收*/
I2SDataTxRxActivate();

/*
**永久循环。 如果接收到一个新的缓冲器、lastFullRxBuf 将为
**在 Rx 完成 ISR 中更新。 如果它不是 lastSentTxBuf、
将发送**缓冲区。 必须将其映射到正确的参数集。
*

while (1)
{
Echo1[0]= 0;
Echo2[0]= 0;
Echo3[0]= 0;
Echo4[0]= 0;

Echo1[NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF]= 0;
Echo2[NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF]= 0;
Echo3[NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF]= 0;
Echo4[NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF]= 0;

if (lastFullRxBuf!= lastSentTxBuf)
{
/*
**从链接参数集开始传输。 参数集
** 1将链接到 PAR_TX_START 处设置的参数。 所以请勿这样做
**更新参数设置1。
*
parToSend = PAR_TX_START +(parOffTxToSend % NUM_PAR);
parOffTxToSend =(parOffTxToSend + 1)% NUM_PAR;
parToLink = PAR_TX_START + parOffTxToSend;

lastSentTxBuf =(lastSentTxBuf + 1)% NUM_BUF;

对于(I = 4;I <= AUDIO_BUF_SIZE;I += 4) // AUDIO_BUF_SIZE = 96000 // NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF = 24000
{
Z = 0;
if (lastSentTxBuf = 0){
z = rxBuf0[i]+(rxBuf0[i+1]<< 8);
Echo4[(I/4)]= Echo3[(I/4)];
Echo3[(I/4)]= Echo2[(I/4)];
Echo2[(I/4)]= Echo1[(I/4)];
Echo1[(I/4)]= z;
v = z/5 + Echo1[(I/4)+1]/5 + Echo2[(I/4)+1]/5 + Echo3[(I/4)+1]/5 + Echo4[(I/4)+1]/5;
rxBuf0[I-4]= v;
rxBuf0[I-3]= v >> 8;
}
否则、如果(lastSentTxBuf = 1){
z = rxBuf0[i]+(rxBuf0[i+1]<< 8);
Echo4[(I/4)]= Echo3[(I/4)];
Echo3[(I/4)]= Echo2[(I/4)];
Echo2[(I/4)]= Echo1[(I/4)];
Echo1[(I/4)]= z;
v = z/5 + Echo1[(I/4)+1]/5 + Echo2[(I/4)+1]/5 + Echo3[(I/4)+1]/5 + Echo4[(I/4)+1]/5;
rxBuf1[I-4]= v;
rxBuf1[I-3]= v >> 8;
}
否则、如果(lastSentTxBuf == 2){
z = rxBuf0[i]+(rxBuf0[i+1]<< 8);
Echo4[(I/4)]= Echo3[(I/4)];
Echo3[(I/4)]= Echo2[(I/4)];
Echo2[(I/4)]= Echo1[(I/4)];
Echo1[(I/4)]= z;
v = z/5 + Echo1[(I/4)+1]/5 + Echo2[(I/4)+1]/5 + Echo3[(I/4)+1]/5 + Echo4[(I/4)+1]/5;
rxBuf2[I-4]= v;
rxBuf2[I-3]= v >> 8;
}
}

/*复制缓冲区*/
memcpy ((void *) txBufPtr [lastSentTxBuf]、
(void *) rxBufPtr[lastFullRxBuf]、
AUDIO_BUF_SIZE);

/*
**通过相应地设置 DMA 参数来发送缓冲区。
**此处要发送的缓冲区和样本数按原样传递
**参数。 这一点很重要、如果只是传输段
**将被使用。
*
BufferTxDMAActivate (lastSentTxBuf、NUM_Samples_per_AUDIO_BUF、
(无符号短整型) parToSend、
(无符号短整型) parToLink);
}
}
/*


**激活给定缓冲区中参数集的 DMA 传输。
*/
static void BufferRxDMAActivate (unsigned int rxBuf、unsigned short parId、
unsigned short parLink)
{
EDMA3CCPaRAMEntry 参数集;

/*复制默认参数集*/
memcpy (&ParamSet、&rxDefaultPar、Size_ParamSet - 2);

/*启用完成中断*/
ParamSet.op= RX_DMA_INT_ENABLE;
paramSet.destAddr = rxBufPtr[rxBuf];
ParamSet.bCnt = NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF;
ParamSet.linkAddr = parLink * Size_ParamSet;

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_regs、parId、&ParamSet);
}

//
***一旦接收 DMA 完成
,将调用此函数*/
静态空 McASPRxDMAHandler (void)
{
unsigned short nxtParToUpdate;

/*
**更新 lastFullRxBuf 以指示新的缓冲区接收
**已完成。
*
lastFullRxBuf =(lastFullRxBuf + 1)% NUM_BUF;
nxtParToUpdate = PAR_RX_START + parOffRcvd;
parOffRcvd =(parOffRcvd + 1)% NUM_PAR;

/*
**更新要接收的缓冲区的 DMA 参数
**在适当的缓冲区中进一步的数据
*
BufferRxDMAActivate (nxtBufToRcv、nxtParToUpdate、
PAR_RX_START + parOffRcvd);

/*更新下一个缓冲区以接收数据*/
nxtBufToRcv =(nxtBufToRcv + 1)% NUM_BUF;
}

//
***此函数将在传输 DMA 完成后调用*/

静态空 McASPTxDMAComplHandler (void)
{
ParamTxLoopJobSet ((无符号短整型)(PAR_TX_START + parOffSent));

parOffSent =(parOffSent + 1)% NUM_PAR;
}

//
*** EDMA 传输完成 ISR
*/
静态空 EDMA3CCComplisr (void)
{
#ifdef _TMS320C6x
IntEventClear (SYS_INT_EDMA3_0_cC0_INT1);
#else
IntSystemStatusClear (SYS_INT_CCINT0);
#endif

/*检查接收 DMA 是否已完成*/
if (EDMA3GetIntrStatus (SOC_EDMA30CC_0_regs)&(1 << EDMA3_CHA_McASP0_RX))
{
/*清除第0个通道的中断状态*/
EDMA3ClrIntr (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHA_McASP0_RX);
McASPRxDMAComplHandler();
}

/*检查传输 DMA 是否已完成*/
if (EDMA3GetIntrStatus (SOC_EDMA30CC_0_regs)&(1 << EDMA3_CHA_McASP0_TX))
{
/*清除第一个通道的中断状态*/
EDMA3ClrIntr (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHA_McASP0_TX);
McASPTxDMAComplHandler();
}
}/*


** McASP 的错误 ISR
*/
静态空 McASPErrorIsr (void)
{
#ifdef _TMS320C6x
IntEventClear (SYS_INT_McASP0_INT);
#else
IntSystemStatusClear (SYS_INT_MCASPINT);
#endif

;/*在此执行任何错误处理。*/
}/*********

文件结尾 /

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队进行详细说明。

    您能否共享您正在使用的 Starterware 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我正在使用最新的 Starterware 版本- 01.20.04.01。

    此致、

    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    Starterware 是为该器件提供的传统软件、不再受 TI 支持。 它可供下载并按原样使用、也可作为开发参考。

    我建议您在此处参考我的帖子、因为这些帖子似乎与您所提及的同一条代码相关:
    e2e.ti.com/.../669487
    e2e.ti.com/.../674844

    此致、
    Rahul