This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:连接 HMDI 时 Android 崩溃

Guru**** 2991090 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672641/am5728-android-crashes-while-hmdi-is-connected

器件型号:AM5728

我使用的是从 eMMC 引导的最新 Android SDK 版本4.02。 我注意到、当连接 HDMI 时、系统会感觉不稳定、并且在执行任何操作和不执行任何操作的情况下、在很短的时间(不到10分钟)内会崩溃。  

如果需要、请告诉我如何收集此类调试日志。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xiang、

    1) 1)您使用的是哪个板?
    2) 2)串行控制台输出是开始时的最佳日志。 大多数串行端口程序都应具有从文件中的串行端口捕获数据的选项。

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM5728 EVM。 其中一个具有7英寸触摸屏。

    我知道如何收集串行控制台输出、但我不知道确切的是什么对这个问题有用、因为我在系统崩溃时没有执行任何操作。 Android 映像直接位于 SDK 之外、我没有做任何更改。

    使用 HDMI 插件启动后、系统变得不稳定或冻结并崩溃。 我想这可能是 Android 系统的显示部分中的某种错误。 如果没有 HDMI 插件、就不会发生这种情况。

    谢谢。

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    明白了。

    即使您自己没有执行任何操作、系统通常会在发生错误或崩溃时在串行控制台上提供调试输出。 即使电路板只是关闭而不在串行控制台上出现任何内核严重错误、有时我们也可以看到关键部件在启动期间未初始化等情况。 因此、控制台输出通常是缩小问题范围的有用第一步。

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    好的、让我深入探讨一下。 但同时、我相信在连接到 HDMI 输出时、崩溃可以在任何 EVM 上重现。 您也可以看看这个吗?

    谢谢。

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    在未经修改的 AM5728 EVM 板上使用 Processor SDK 4.2中的预构建映像、我没有观察到任何崩溃。 在第一个小时的长测试中、我在 Android 启动后连接了 HDMI。 在启动电路板之前的第二个小时内、连接了 HDMI 测试。

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    我将把这个标记为"已解决"。 如果您需要进一步的支持、请进行评论。

    此致、
    Nick