This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2:vison SDK 性能分析周期中的 TIDL 库与数据表中规定的周期不匹配

Guru**** 2955430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675408/tda2-tidl-library-from-vison-sdk-profiling-cycles-doesn-t-match-with-the-prescribed-cycles-in-the-data-sheet

器件型号:TDA2

我使用的是 TDA2X 视觉高板。 我为 EVE 构建了随 TI 深度学习库 TIDL 提供的测试应用程序、并从调试器将其加载到 EVE 内核上。

我得到的分析结果是:  test_report_init_profile_data:TSC 周期= 1045023112、SCTM VCOP 忙周期= 0、SCTM VCOP 开销= 0

TSC 周期数为1045023112、远高于数据表中承诺的周期数。  

我出了什么问题。 请提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinidhi、

    您观察初始化周期的数字(它是一次性周期、而不是过程周期)。 测试执行未完成。  

    在执行结束时、应从 TIDL 测试台打印以下内容。 以下为 一次推理过程所需的骑行者

    TEST_REPORT_INIT_PROFILE_DATA:TSC 周期= 1090612854,SCTM VCOP 繁忙周期= 0,SCTM VCOP 开销= 0

    I/O 字节:183972592 (12396776 + 171575816):    0 (    0 +    0)

    正在处理帧编号:0

    TEST_REPORT_PROCESS_PROFILE_DATA:TSC 周期= 159966840,SCTM VCOP 繁忙周期= 115715684,SCTM VCOP 开销= 0

    I/O 字节:93366432 (61884464+31481968):197540112 (170210288 + 27329824)

    找到配置列表的末尾!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    是的、这与数据表中的数字一致。 但在"使用 TIDL 进行嵌入式低功耗深度学习"文档中、它说:

    它表示在0.700千 兆周期(700兆周期)时间为194.44ms。 如何实现该性能。 这是在 EVE 内核上吗? 在高视觉板上、我认为 EVE 为535Mhz。 实现该目标的时钟速度是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最初的问题是 TIDL SW 版本包中的数据表编号。
    关于上表中的新问题、这是针对以900Mhz 运行的4个 EVE。 用于支管的模型与 TIDL SW 中提供的模型不同。 上述稀疏模型需要188兆周期才能实现一个帧推理(对于 TIDL SW 版本运算符中的帧、则需要159兆周期)。
    密集模型编号为700兆个周期供参考。 我希望这澄清了你的新问题。

    此致、
    Kumar.D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、  

    基于单次触发探测器的库何时推出? 我们可以预期的日期?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此处
    e2e.ti.com/.../675785