This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-TDAX:EVE 在循环通电时崩溃、需要有关调试问题的建议

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673687/processor-sdk-tdax-eve-crash-on-power-cycles-need-suggestions-to-debug-the-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

您好!

这与 EVE 在循环通电时崩溃有关。

下面提供了详细信息:

我们使用的是 TDA2x、VISION SDK 2.7和 EVE 自动递增用例。

我们在 EVE1上集成了转置内核、它按预期运行2-3个电源周期。 但是、在第4至第5个电源周期中、相应的 EVE (EVE1)会崩溃。

请注意、TDA2x 正在引导时会传输摄像头流数据。

根据我们的分析、此崩溃是由转置内核调用引起的。

在转置内核中、我们使用2个循环、并验证它没有超出限制地访问存储器。

我们无法找到根本原因。 您能建议调试此问题的方法吗?

此致、

Prashant Kothari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、
    您能否在崩溃后检查 vcop_error 寄存器以查看它是否遇到任何错误。

    此致、
    安州
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

      您是否能够取得进展? 如果是、请将此主题标记为已解决。 如果不是、请告诉我们您观察到的内容。

    此致、

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、
    因为我们没有听到您的任何声音、所以我们将关闭此主题。 如果您有某些问题、您始终可以再次启动此主题

    此致、
    安州