This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:Waylansink:视频回放查询

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675699/linux-dra746-waylansink-video-playback-query

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

大家好、团队、  

我们使用基于 DRA746 和 SDK 3.03的定制硬件和软件。

目前、我们使用"waylandsink"启用了视频回放、并使用 SDK 开发人员指南中提到的管线进行了测试、因为我们使用的是 wayland-IVI-extension 和 weston with IVI-shell 配置。

我们使用自己的媒体播放器播放音频/视频文件、并在视频播放场景中面临问题:

1.从播放列表中选择一个视频,视频开始在屏幕上播放。

2.按“后退”按钮,屏幕上将显示“播放列表”屏幕,视频仍在后部播放。

3.从列表中选择另一个视频文件,系统将显示上一个播放帧,然后播放新的选定视频。

您能不能建议出现了什么问题、为什么在新选定的视频开始播放之前会显示以前的视频帧?

谢谢、此致、

Ikshwaku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ikshwaku、
    TI 尚未在为 IVI-shell 配置 Weston 的情况下测试 landsink。 这种支持是如何添加的?
    您看到的问题似乎是 wayland-IVI-extension 的 Layermanagement 问题。

    您是否有办法使用台式机壳体复制此内容?

    RAM