This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:Vision SDK 空白屏幕(UC:M4-Display Server +摄像头)

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673721/rtos-vision-sdk-blank-screen-uc-m4-display-server-camera

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们使用的是 Vision_SDK3dot1版本。 我们具有以下显示服务器和摄像头用例。

UseCase:Westin_m4摄像头

Capture -> Display_Video
//Capture -> Display_Video
//GrpxSrc -> Display_GRPX

DefLink_dispdist (A15)-> Display_Gfx

引导 xem4映像时,有时 会发现以下错误( 来自/sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/trace0)。  此时、我们看到显示屏中出现空白屏幕。

9.037][t=0x0acf6dbc] ti.ipc.family.vayu.virtqueue:virtqueue_kick:使用有效载荷0x0向 proc 0发送中断

[0][9.040]
[0][9.040]24.131977 s:系统:错误:在链接 ID [84]上未注册链接!!!

[0][9.041]  

如何 打印 带有链接 ID 号的所有链接?

此致、
Gokul

e2e.ti.com/.../blankscreen.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    请在"保留"配置中构建固件、并检查您是否观察到此问题。

    此致
    Shravan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shravan、您好!

    我们无法重现"版本构建"配置的问题。

    谢谢、此致、
    Gokul