This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320C5535:帮助构建小型词汇。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673360/linux-tms320c5535-help-in-building-the-small-vocabulary

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Linux

我正在按照示例目录中给出的说明进行操作、我正在对字典进行培训、该字典执行字母到单相的映射、但我遇到以下错误、我无法理解为什么会出现该错误、请看一下。

创建 HTK 字 MLF 和数据文件以及支持文件
创建 HTK 字母 HMM 模型
运行 HEREST PASS 1
运行 HEREST PASS 2
运行 HEREST PASS 3
运行 HVite word letter 至 phone alignment
HTK_ttp_map:HVite 失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    您能否分享您正在使用的 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题得到解决,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tushar、

    您能否分享一些有关您如何解决问题的详细信息? 这将非常有帮助。 谢谢!

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalindra、

    我使用的是在线提供的 HTK 版本3.4.1、我收到了上述错误。 在进行了大量的谷歌搜索之后、我知道 HTK 版本3.4.1在选择手机时有点严格。 我将 HTK 降级为3.4、现在它可以正常工作。