This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:DISPC 伽马校正单元

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670439/linux-am5728-dispc-gamma-correction-unit

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我们的客户希望使用 AM572x TRM 的11.2.4.13.2 DISPC Gammma 校正单元来调整颜色。
如果 ti-processor-sdk-linux-AM57xx 的 Linux 驱动程序支持该参数、请告诉我设置此参数的命令。

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查此示例应用-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Manisha、

    感谢您的快速回复。

    我们的客户在显示应用程序中使用 wayland/Weston。
    另请告诉我如何使用它们进行更改。

    此致、
    新义郎


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、  

    Weston/DRM 是否有任何更新信息?

    此致、
    新义郎


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shigehiro Tsuda、您好!

    对于 wayland、DSS DRM 资源由 wayland 合成器(本例中为 Weston)拥有。 客户将需要修改 Weston DSS KMS 设置、并根据其自定义需求设置"gamma_LUT"属性、并使用 Arago Build 重建软件包。

    软件代码链接和 TI 补丁可从 Yocto (meta-arago/meta-agaro-distro/meta-graphics/wayland 和 OE-core/meta/meta-graphics/wayland)获取
    wayland.freedesktop.org/releases
    对于 PLSDK 4.x:我们使用 Weston 1.11

    您可能需要在 Weston:/src/. c 下检查 compositor-drm.c

    此致、
    Manisha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、

    感谢您的快速回复。
    我将检查您的答案内容。

    此致、
    新义郎