This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:使用 ProjectCreate 创建示例工程后、CCSv7中出现错误

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672822/ccs-tms320c6748-errors-in-ccsv7-after-example-project-created-with-projectcreate

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

我使用创建了一个示例项目、

C:\ti\pdk_omapl138_1_0_3\packages>pdkProjectCreate.bat OMAPL138所有小型 McASP 示例 DSP

之后、我在  ccsv7中打开了项目 MCBSP_Audio_lcdkOMAPL138_c674xExampleProject。

但是、我看到每个 C 源文件和 ccsv7项目下列出的 cfg 文件出现以下错误:

org.eclipse.core.runtime.CoreException:必须指定 URI 方案:pdk_install_path/ti/drv/McASP/example/lcdkOMAPL138/c674/BIOS/ audiosample.cfg

org.eclipse.core.runtime.CoreException:必须指定 URI 方案:pdk_install_path/ti/drv/mcasp/example/src/aic31.c

org.eclipse.core.runtime.CoreException:必须指定 URI 方案:pdk_install_path/ti/drv/mcasp/example/src/aic3106_if.c

org.eclipse.core.runtime.CoreException:必须指定 URI 方案:pdk_install_path/ti/drv/McASP/example/lcdkOMAPL138/src/audio_evmInit.c

org.eclipse.core.runtime.CoreException:必须指定 URI 方案:pdk_install_path/ti/drv/mcasp/example/src/audioSample_io.c

org.eclipse.core.runtime.CoreException:必须指定 URI 方案:pdk_install_path/ti/drv/mcasp/example/src/audioSample_main.c

org.eclipse.core.runtime.CoreException:必须指定 URI 方案:pdk_install_path/ti/drv/mcasp/example/src/codec_if.c

org.eclipse.core.runtime.CoreException:必须指定 URI 方案:pdk_install_path/ti/drv/i2c/omapl138/I2C_SoC.c

org.eclipse.core.runtime.CoreException:必须指定 URI 方案:pdk_install_path/ti/drv/McASP/example/lcdkOMAPL138/src/McASP_cfg.c

org.eclipse.core.runtime.CoreException:必须指定 URI 方案:pdk_install_path/ti/drv/McASP/SoC/omapl138/McASP_SoC.c

请告知如何解决这些错误。

谢谢

Iqbal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    似乎未正确定义 pdk_install_path 变量。 可能会错过一些其他环境设置。 我将把这个主题移至器件论坛。 那里的专家将最熟悉 PDK。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iqbal、您好!

    如 Ki 所述、路径变量看起来没有定义。 请确保通过转到"File"->"Import"->CCS Projects"打开项目。 这些项目使用 macros.ini 文件来指定环境变量、CCS 在导入过程中读取该文件。

    如果这不能解决问题、或者您有任何其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahin、

    CCSv7中的示例项目导入已解决问题。 但是、在构建目标*。out 文件后、当我单击 Run> Load>...时、ccsv7中的所有选项都将灰显。
    我不知道如何继续、因为无法在目标上加载此二进制文件。

    我的目标通过 XDS100v2进行配置和连接、并且"测试连接"成功。

    请告知为什么 CCSv7上的加载选项显示为灰色、解决方案是什么?

    谢谢
    Iqbal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Iqbal Singh Joshan"]Hi Sahin、

    当我单击 Run> Load>...时、ccsv7中的所有选项均呈灰色显示。
    我不知道如何继续、因为无法在目标上加载此二进制文件。

    我的目标通过 XDS100v2进行配置和连接、并且"测试连接"成功。

    请告知为什么 CCSv7上的加载选项显示为灰色、解决方案是什么?

    [/报价]

    请在您看到此内容时提供整个 CCS IDE 的屏幕截图。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki

    问题已解决。 实际上、我没有为项目打开调试会话、这就是它们变灰的原因。

    BTW,我能够在 lcdk 6748上构建和运行示例音频回送应用程序...我可以馈入输入音频并在输出 port...cheers 上听到相同的音频:-)

    谢谢

    Iqbal