This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5708:视频解码器许可费/版税

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671859/linux-am5708-video-decoder-licensing-fees-royalties

器件型号:AM5708

工具/软件:Linux

这是大多数 TI Sitara 器件的通用问题。

我需要知道、如果需要支付任何许可费用/版税、以便在 Sitara 器件上解码视频。 是否需要向 MPEG-LA 支付任何费用?

考虑这种情况...

  • -我开发一个带有 Sitara 器件的定制板、并将其作为我的产品的一部分进行销售。
  • -我的定制板在 Sitara 器件上运行 Linux、能够使用以下方法之一解码 H.264视频内容(MPEG4)。 使用案例是培训视频、既可以存储在本地文件系统中、也可以通过互联网进行流式传输。
    • 直接使用 TI 编解码器引擎的定制应用
    • 使用 gstreamer
    • 使用 Web 浏览器解码流视频。
    • 使用 Web 浏览器播放 YouTube 视频。

  • 对于销售我的产品的公司而言、我是否必须支付任何视频解码器许可费? MPEG-LATM
  • 在我的产品中使用 gstreamer 是否需要支付任何相关费用?
  • 播放 YouTube 视频是否需要支付任何费用?

谢谢