This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:器件未上电时的 AIN 引脚电压

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675215/am3352-ain-pin-voltage-when-device-is-unpowered

器件型号:AM3352

您好!

客户希望确认在为芯片 供电之前、AM3352的 AIN5/B8焊盘上的电平为1.1V 是可以的。 它与实际应用该级别的其他系统有关。 这是否正常?

谢谢!

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、这不好。 此论坛已多次回答此问题。 AM335x I/O 引脚不具有失效防护功能、允许的最大电压范围为–0.5V 至 I/O 电源电压+ 0.3V。 因此、VDDA_ADC 为0V、AINx 引脚上的电压可介于-0.5V 至+0.3V 之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Biser 的确认。

    此致、

    -Gunter