This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:超链接访问延迟

Guru**** 2953040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669684/tms320c6678-hyperlink-access-latency

器件型号:TMS320C6678

您好!

我正在尝试通过超链接评估访问远程 DSP 的延迟。

TI 评估文档/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/3527.HyperLink_5F00_Programming_5F00_and_5F00_Performance_5F00_consideration.pdf 中提供了该文档

如图4、图5和图6所示、分别在远程 DSP DDR、SL2、LL2上加载/存储 DSP 内核、当存储器跨度为1或8字节时、无高速缓存延迟的 LLDW 将高达250个或更多周期/访问。

我想知道原因吗? 如果没有高速缓存、任何跨步都应该相同吗? 跨度越小的原因是什么?延迟越长?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Cvetolin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    本应用手册的作者已离开 TI。 我没有解释为什么在禁用缓存时、使用1/8字节步进时读取访问延迟更大。 我将进行检查并告知您。

    这只是一个问题、还是您在使用超链接时遇到了一些性能问题?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我正在进行概念设计、其中通过超链接延迟和吞吐量读取数据将影响我的效率。

    请尽快更新问题、非常感谢。

    BD LX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件与本地 FAE 离线讨论的问题。