This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NAND ECC 生成

Guru**** 2954360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671857/nand-ecc-generation

大家好、我有一个具有 Micron MT29F4G08ABA (4Gbit)的 DRA457电路板。

我的问题是硬件 ECC 使用什么算法(和位校正)来生成 OBB ECC 数据?

我可以在 OOB/备用偏移量0x02处看到、2048字节的页有10个字节。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    CRC 32多项式用于 CRC 计算。 下面列出了它以供参考(xn 表示法表示 N 的幂):
    ×2 +×26 +×23 +×22 +×16 +×12 +×11 +×10 +×8 +×7 +×5 +×4 +×2 +×+ 1

    此致、
    Kyle