This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:用于 eMMC 闪存的 AM335x BOOTP

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675182/linux-am335x-bootp-for-emmc-flashing

工具/软件:Linux

您好!

我需要 BOOTP 用于 Sitara eMMC 闪存。

我访问 了 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Program_the_eMMC_on_Beaglebone_Black

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、有些文本丢失了、所以我再次发送它。

    我需要 BOOTP 用于 Sitara eMMC 闪存。

    我遵循 了 processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Program_the_eMMC_on_Beaglebone_Black 程序。

    问题是无法访问网页 gforge.ti.com、因此我无法获取 U-Boot 和 Linux 的补丁、也无法获取 Tiny Flasher 文件系统和 flasher.sh (debick.scr)脚本。

    现在如何为 Sitara eMMC 建立 BOOTP? 您能否为我提供不可访问的文件?

    提前感谢您、致以诚挚的问候、

    Davor。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davor、

    现在、我需要直接与您联系以提供文件。