This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:下载 Uniflash USB 引导补丁

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675250/linux-am3352-uniflash-usb-boot-patch-download

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Linux

大家好、

无法下载 Uniflash 补丁。 请帮帮我。 谢谢!

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Uniflash_Flash_Programming_with_U-Boot  

构建用于闪存的 SPL (MLO)和 U-Boot

此过程使用已被电路板移植到目标板的 U-Boot 源来构建定制的 U-Boot、该 U-Boot 将加载在上述步骤中创建的 debick.scr 并刷写提供的映像。

    • 需要应用补丁来启用必要的构建命令。
    • 下载适用于您的平台的补丁集:

修补程序链接
平台 补丁集
AM335x 增补程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹尼

    我将直接与您联系以提供所需的文件。