This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:USB 调制解调器问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673304/linux-am3352-usb-modem-issue

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 Linux-RT 4.4.419开发基于 Sitara AM3352的定制板。

我通过 USB 接口连接了调制解调器、当 PPP 崩溃时、我的应用程序将关闭并打开调制解调器。

在这种情况下、整个系统会降低我需要重新启动的速度。

//----------------------------------------------

CAT /proc/loadavg

18.50 8.84 3.81 2/117 31510

//----------------------------------------------

关闭调制解调器,删除 PPP 连接使用的 USB 接口,这似乎造成了这个问题。

可以给我任何建议吗?

此致、

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉

    [引用 user="Luigi Rizzi"]我正在使用基于 Sitara AM3352的定制板,并使用 Linux-RT 4.4.19.

    您是否使用非 RT Linux 内核进行了测试?

    [引用 user="Luigi Rizzi"]当 PPP 崩溃时,我的应用程序关闭并打开调制解调器。

    是否有崩溃日志? 用户空间应用程序或内核是否崩溃?

    [引用用户="Luigi Rizzi"]在这种情况下,整个系统都会减慢我需要重新启动的速度。

    哪个应用程序目前使用所有资源?

    [引用 user="Luigi Rizzi"]删除了 PPP 连接使用的 USB 接口,它似乎造成了此问题。

    您是说这"解决"了问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易吉

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。 谢谢。