This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:audioAnalogLoopbackTest 项目问题

Guru**** 2963190 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0088, AUDK2G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673843/rtos-audioanalogloopbacktest-project-problem

主题中讨论的其他器件:66AK2G02、 TIDEP-0088、 AUDK2G

工具/软件:TI-RTOS

您好,感谢您的帮助  

 来自 TI Designs:采用66AK2G02且适用于基于语音的应用的 TIDEP-0088音频预处理系统参考设计。 我们知道 在 pdk_k2g_1_0_7中, 有一个 audioAnalogLoopbackTest 项目源文件,如图所示:

              

              

  我们希望使用它们来测试 CMB 电路板,但 回送文件中没有单个 CCS 项目,我们无法将它们作为一个完整 的项目打开。我们可以使用 pdkProjectCreate.bat 指令 创建项目,如图所示。但当我们放置 回送源文件时 项目中有错误;

           

 

    我们如何使用回送源文件和 pdkProjectCreate.bat 来创建合适的 CCS 项目 或   有没有用于 audioAnalogLoopbackTest 的项目? 我们如何获取它们。 感谢你的帮助。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    武俊

    虽然您可以针对这个示例构建一个 CCS 项目、针对这个针对音频子卡模拟回路示例的缺省构建是使用 makefile 方法。

    下面提供了为 K2G EVM 构建演示的说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_CMB_AddOn

    n`t 不会为开箱即用体验提供 CCS 工程、但如果您更喜欢在 CCS 中进行编译、则可以查看 makefile 编译器设置并在 CCS 中重新创建编译。 如果您需要帮助、请告诉我们。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul!

     感谢你的帮助。  当 我使用 CCS 进行 audioAnalogLoopback 测试时,会出现一些错误, 错误如下图所示。

                       

    这个问题让我感到困惑一天。 我认为我很难解决。 可以 给我一些解决这个问题的建议?整个项目如下。

    e2e.ti.com/.../audioAnalogueLoopbackTest1.zip

     感谢 您的帮助!

     

     何武俊

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴俊和

    在您的项目中、您选择了平台作为 evmTCI66AK2G02Custom、但未将自定义平台创建位置添加到 XDCPATH。 检查 XDCtools 的 Build Settings、并添加存在 evmTCI66AK02Custom 平台目录的路径。 我假设您打算使用位于"音频预处理-FW/browse/realtime_demo_BIOS/platforms/packages "的自定义平台。 如果假设正确、则需要将该路径添加到 XDCPATH 封装搜索路径。

    您是否打算更改此配置 并使用 自定义平台? 我在 addon/audk2g 中检查了 makefile 文件中的 analogLoopbackTest ,并注意到 makefile 文件使用默认的 evmTCI66AK2G02配置:

    "$(XDC_INSTALL_PATH)/xs"-xdcpath="$(EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR)/软件包;$(BIOS_INSTALL_PATH)/软件包;$(UIA_INSTALL_PATH)/软件包;$(pdk_install_path);" xdc.tools.configuro -configt -t -pkg (ti.platforms.evmTCI66AK2G02 c66_install)-pkg

    即使在您的项目中更新了 XDCPATH 后、也请告知问题是否未得到解决。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、 Rahul。

     更新项目中的 XDCPATH 之后。 第三个错误消失了、但前两个错误仍然存在。  下图中显示了一些详细信息。


     

     l 不知道如何纠正错误。 请帮帮我。 CCS 项目如下所示。

    e2e.ti.com/.../audioAnalogueLoopbackTest2.zip

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    而不是仅提供屏幕截图。 您能否在选择 Rebuild Project 并将其附加到此处进行分析时从 CCS 控制台中复制编译日志? n`t 选项卡中的最简单说明并不提供您所遇到的问题的完整说明。

    我将尝试从您共享的 CCS 工程中重现此问题、并就此问题向您返回。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul

    CCS 控制台的日志如下所示。

    ****为项目 audioAnalogLoopbackTest1构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
    gmake[1]:输入目录'C:/Users/HePu-He/workspace_v7/audioAnalogueLoopbackTest1/Debug
    '生成文件:./audioAnalogLoopbackTest.cfg'
    '调用:XDCtools '
    "C:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/xs "--xdcpath="C:/ti/ccsv7/ccs_base;C:/ti/edma3_lld_2_12_05_29/packages;C:/ti/processor_sdk_rtos_k2g_4_01_00_06/demos/audio-preprocessing/realtime_demo_bios/platforms/packages;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.elf.c66 -p evmTCI66AK2G02Custom -r debug -c "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.5 "..audioAnalogLoopbackTest.cfg
    subdir_rules.mk:12:目标'Build-1566828161-InProc '的配方失败
    "evmTCI66AK2G02Custom/Platform.XDC"、第8行:无法解析名称(ti.platforms.generic.Platform.Instance)
    JS:"c:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:内部错误:解析器失败
    gmaking[1]:***[Build-1566828161-InProC]错误1.
    gmake[1]:离开目录'C:/Users/HePu-He/workspace_v7/audioAnalogueLoopbackTest1/Debug
    subdir_rules.mk:9:目标'build-1566828161'的配方失败
    gmake:***[build-1566828161]错误2.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****



    谢谢!
    何武俊