This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/K2GICE:为 K2G ICE 构建 Linux-RT SDK 时出现问题

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670488/linux-k2gice-issues-in-building-linux-rt-sdk-for-k2g-ice

部件号:K2GICE

工具/软件:Linux

 您好!

 

我尝试使用以下链接中提到的步骤在 Ubuntu 16.04 64位版本上的 k2g-EVM 上构建 SDK:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK

 

我尝试执行构建 SDK 的方法:

$ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk 
$ cd tisdk 
$./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.02.00.09-config.txt 
$ mkdir 下载 
$ CD 下载 
$#假设 src 文件下载到$HOME/下载 
$ tar xvf $home/Downloads/ -linux-sdk-arago-src-##.##.##.##.tar.xz 
$ -linux-sdk-arago-src-##.##.##.##/get_build_sources.sh -linux-sdk-arago-src-##.##.##.##/source_pkg_list.txt 
$ CD。 
$ CD 生成 
$。 配置/设置 
$导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path 
$ MACHINE=k2g-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake Arago-core-tisdk-image 

 

在构建 SDK 时出现以下错误:

错误:ParseError at /home/manish/tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-ti/includes/tisdk-paths.inc:1:Could not include required file apest-ti/includes/arago-paths.inc

 

在进一步检查后、我发现文件 "arago-paths.inc"doesn’t 存在。

 

请告诉我应该如何处理。

 

此致

Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、

    是否可以附加上述序列的整个日志? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    我能够解决这个问题。 问题的主要原因是 git 内核协议配置不当。

    我正在使用 https://-协议而不是 git://协议获取 configs/processor-sdk.txt 中列出的软件包。

    通过适当的设置、我能够使用内核 git://协议和正确的提交头来获取正确的软件包。

    虽然仅使用此处描述的方法构建"libcap"配方(而不是构建整个 SDK)、但配方:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    我收到以下错误:

    错误:充气:数据流错误(错误的数据检查)
    |错误:无法从/home/username/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git/objects/pack/pack-823a4a591ace78c157b5297f3edb7b20b7b54680.pack 解压偏移435900272处的压缩增量
    |错误:无法读取对象 a72065ed64d14aeb3d8504221af3ed6925576c6a、偏移量为/home/username/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git/objects/pack/pack-823a4a591ace78c157b5297f3edb7b20b7b54680.pack 中的435900268
    |致命:包装对象 a72065ed64d14aeb3d8504221af3ed6925576c6a (存储在/home/username/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git/objects/pack/pack-823a4a591ace78c157b5297f3edb7b20b7b54680.pack 中)已损坏

    我已附加日志文件以查找错误。  

    此致

    Manish

    e2e.ti.com/.../log.do_5F00_create_5F00_srcipk.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用正确的 git 文件更新了 configs/processor-sdk.txt 脚本、并检查了 git。 上面描述的构建过程正常工作。