This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2xx 引导

Guru**** 2955600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675347/tda2xx-booting

您好!

您能更具体地解释一下、如果 sysboot [5:0]未设置为 TRM 表29-9中提到的设置之一、将会发生什么情况。

具体来说、如果它们全部为1或全部为0、则行为是什么。

谢谢

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    sysboot[5:0]= 000000 -是受支持的 USB -> eMMC 组合

    sysboot[5:0]= 111111 -被保留、除非您正在使用仿真器件(TDA2x 类型)

    表29-9中未列出的组合应视为保留、即不会发生引导。

    请确保您拥有最新的 TRM -几个月前有更新。

    此致、

    STAN