This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:为 PDK 软件包构建 appImage

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673695/rtos-tda2p-acd-building-appimage-for-pdk-package

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们为 Processor SDK 03.02构建了 PDK 软件包、路径上生成了"CSL_DDR_TEST_APP"和"drv_STW_LLD_i2c_EEPROM_APP"的二进制文件
"processor_sdk_vision_03_02_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_08_01_06\packages/ti\binary


我们希望通过 SD Boot 在 TDA2px 上测试这些应用、那么为这些二进制文件创建 appImage 的过程是什么?

如果不能做到这一点,是否有其他办法做到这一点?

此致

Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    在构建 PDK 示例时也会构建 AppImage。 对于 DDR 测试应用程序映像、位于: \ti_compones\drivers\ \packages/ti\binary\CSL_DDR_TEST_APP\bin\tda2px.evm\CSL_DDR_TEST_APP_a15_0_release.appimage。 您需要将其重命名为 AppImage 并使用 SD 引导。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rishabh、
    感谢您的回复
    文件"CSL_DDR_TEST_APP_a15_0_release"没有扩展名".appimage"、但具有扩展名".xa15fg"。
    它与您提到的文件是相同的。 我们是否只需要重命名此文件?

    此致
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否检查 CSL_component.mk 中的 CSL_DDR_TEST_APP_SBL_APPIMAGEGEN 是否设置为是。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已检查它、并在"CSL_component.mk 中将其设置为"yes"

    此致
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能给我发送的屏幕截图吗 \ti_compones\drivers\ \packages/ti\binary\cSL_DDR_TEST_app\bin\tda2per-evm\文件夹。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上面是文件夹的屏幕截图。

    此致

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    能否检查 Rules.make 中 pdk_install_path 的值: \ti_componations\drivers\pdk_01_08_01_06\packages/ti\build\Rules.make。 您需要正确设置此项、然后尝试。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有关于此问题的更新?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够取得进展? 如果是、请将此主题标记为已解决。 如果不是、请告诉我们您观察到的内容。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    很抱歉耽误你的回答。

    我已检查"pdk_install_path"并正确设置。

    当我使用命令"gmake -s all Board=tda2per-EVM core=ipu1_0"构建 PDK 软件包时 、我会得到"error 255"。

    请找到所附的构建日志'build_log.txt'。

    e2e.ti.com/.../4774.Build_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否在 Linux 上运行此命令并查看您是否面临相同的问题?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、
    我们无法为 Windows 环境生成 appImage。
    现在、我们已经在 Linux 环境中进行了试用、我们能够成功生成适用于 PDK 软件包的 appImage。

    此致
    Rishabh