Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718, AM5718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 主题中讨论的其他器件: TMDXIDK5718
大家好、
我们将在 TMDXIDK5718上开始对 AM5718进行评估。 我们有几个问题:
- 我们是否可以通过 Linux 访问 DSP、PRU 内核、M4等? 如果没有、如何访问这些内容? 我们是否需要对这些组件使用 JTAG? 我们需要哪些报头?
- 16位32位硬件计时器是否可通过 Linux 获得?
- 查看 PRU-ICSS 功能比较文档、我发现有2个 PRU-ICSS、每个 PRU-ICSS 具有2个 PRU 内核、总共4个内核。 这些内核中的每一个都以200MHz 的频率运行吗?
- 我在产品页面的 Diagrams"部分中看到、M4内核为213MHz、但在文档中的其他地方看不到。 是否在其他地方注明了这一点? [编辑:在第3.3.1节中找到这一点、请访问(IPU OPP): http://www.ti.com/lit/an/sprabx8c/sprabx8c.pdf]
此致、
Akash Patel