This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:将 Linux SDK 移植到 Raspberry Pi

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675307/linux-processor-sdk-am335x-porting-linux-sdk-to-raspberry-pi

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我想知道、提供的用于 Sitara 处理器的 Linux SDK 可在内部空间或用户空间内工作...??

因为我想将此 SDK 移植到 Raspberry PI 板。

提前感谢  

Siva RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="sivaram katuri"]我想知道提供的用于 Sitara 处理器的 Linux SDK 在内核空间或用户空间中工作...??

    我不确定我是否理解这一问题。

    以下是 PSDK 入门指南:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide

    [引用 user="sivaram katuri"]因为我要将此 SDK 移植到 Raspberry PI 板。

    我们不支持 Raspberry PI 上的 PSDK。 我们在 TI 器件上支持 PSDK、因为 PSDK 适用于它们。

    因此、如果您对 TI 器件+ PSDK 有疑问、请询问或打开一个新主题。

    请停止对 Rasberry Pi 的开放主题。

    BR

    玛格丽塔