工具/软件:Linux
我已将 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin 安装到如下目录中。
有一个文件我无法理解。 为什么 linux-devkit.sh 这么大? 它是一个 shell 脚本、或看起来是二进制文件。
David@Ubuntu:~/disk100G/tisdk$ ls -lh
共计530M
drwxr-xr-x 2 smbuser smbuser 4.0K Mar 1 11:39 bin
drwxr-xr-x 6 smbuser smbuser 4.0K 2017年6月29日电路板支持
drwxr-xr-x 3 smbuser smbuser 4.0K Mar 15 15:43 docs
drwxr-xr-x 19 smbuser smbuser 4.0K 2017年6月29日示例应用程序
drwxr-xr-x 2 smbuser smbuser 4.0K Jun 29 2017文件系统
drwxr-xr-x 3 root 4.0K Mar 1:39 linux-devkit
-rwxr-xr-x 1 smbuser smbuser 530M 2017年6月29日 linux-devkit.sh
-rwxr-xr-x 1 smbuser smbuser 44K 2017年6月29日 Makefile
-rwxr-xr-x 1 smbuser smbuser 1.3K Mar 1 11:39 Rules.make
-rwxr-xr-x 1 smbuser smbuser 4.1K 2017年6月29日 setup.sh
David@Ubuntu:~/disk100G/tisdk$