This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] STARTERWARE-C6DSP:Newbee 至 c6xxx 和有限的 DSP 背景通常、McASP 音频入门示例具有奇怪的输出、有人看到过这种情况吗?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674844/starterware-c6dsp-newbee-to-c6xxx-and-limited-dsp-background-in-general-mcasp-audio-starter-example-had-weird-output-has-anyone-seen-this

器件型号:STARTERWARE-C6DSP

尝试获取示波器屏幕截图的 PDF 以正确插入、抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Scope1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    终于来了! 好的、再说一次、我是新手、尝试使用 C6748 LCDK 板上的 StarterWare DSP McASP 音频示例。 我从该示例中尝试过、使用的版本使其成为我购买的 Mindshare Advantage C6000 Workshop 课程中的 TI-RTOS 应用程序。 顶部的黄色迹线是我同时馈入左右两条线的音频(正弦波)、而另外两条迹线是左声道和右声道输出。 不确定从哪里开始。 我看到一些帖子表明该示例无法按规定正常工作。 提前非常感谢任何有想法的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P.S. 我应该已经说过我在 CCS 7.4、编译器8.2.2、tirtos_C6000_2_00_01_23、xdctools_3_32_01_22上

    以下是唯一的警告:
    警告:正在将数据写入自动生成的文件 AUDIO_C6000_HWI.x1
    警告:正在将数据写入自动生成的文件 AUDIO_C6000_HWI.x2
    警告:正在将数据写入自动生成的文件 AUDIO_C6000_HWI.x3
    警告:audio_C6000_HWI.out (.const.4)部分用3填充、大小为
    以满足指定的4存储器宽度
    '完成的构建:"Audio:C6000_HWI.out"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我通知了 Starterware 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leigh、

    在该设备上使用 Starterware 的目的是什么? 如果这是一个 Midshare 培训项目、我将联系 Eric 和 Scott 来帮助您进行设置。 当前的 TI 政策是仅支持基于 MCASP LLD 的应用开发。

    据我们所知、Starterware 中的 McASP 示例是稳定的、已被许多用户使用。 如果您遇到问题、则可能是由于您的硬件设置造成的。 您是否将音频输入连接到连接器顶部的线路输入端口、并将输出连接到 J10连接器的底部端口?

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    非常感谢您的建议。 我实际上联系了 Eric。 他在路上、但能够回答我的问题。 这与我花时间解决我的问题相结合。 到现在为止、一切都很好、我已经在整个过程中学到了很多东西。

    此致、
    利