This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-OMAPL137:l137dzkba3

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674569/rtos-processor-sdk-omapl137-l137dzkba3

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL137

工具/软件:TI-RTOS

OmapL-137/138是否提供了以 μ С 为单位的 PRUSS 工作、或者它仅与 ASM 工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmitry、

    我们为该器件提供的所有当前 PRU 示例均使用 ASM 作为该器件上的通用 PRU C 编程、不受支持。

    请参阅此处的以下示例:
    www.ti.com/.../PRU-SWPKG

    您n`t 能够使用 C 编译器来实现 PRU、但由于这是一款使用了10年的器件、我们不打算在这些器件上为 PRU 提供 C 代码。 如果需要 C 编译器支持 PRU 示例、我建议您在具有大量 C 代码示例的 AM335x 上规划开发。

    此致、
    Rahul