This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:SMPS8的 PMIC 问题

Guru**** 2961910 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674390/am5728-pmic-issue-with-smps8

器件型号:AM5728

我正在评估来自新供应商的第一篇文章 PCB。 电路板无法引导 Linux 内核、但它确实会在引导至 SD 卡的前几秒内完成、因此必须有大量的工作。 调试消息抱怨"smps8:无法应用1800000uV 约束(-22)"、然后是:

[0.461407] Palms-PMIC 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_PMIC:注册48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_PMIC 稳压器失败
[0.462072] Palms-PMIC:48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_PMIC 的探头失败、错误-22

因此、我一直在对 PMIC 进行探测、偶然发现1.8V 仅为1.69V、低于1.71V 下限。 电感器 PMIC 侧的信号真的不稳定、这向我表明它很难输出足够的电流。  我有来自另一个 CM 的该板的良好版本、该 CM 上的 PMIC 输出看起来很稳定。

New CM 的第一篇文章中的处理器也比当前 CM 温度稍高。 因此、我得出结论、某个东西会吸出额外的1.8V 电压。

是否有版本的 am5728在1.8V 电压轨上消耗的电流大于2.0版本? 这里是否有一个潜在的漏电电路从1.8V 中拉出电流?

为了好玩、这里有示波器截图。 第一个是来自新的 CM 电路板、第二个是来自当前 CM 电路板。

欢迎论坛提出任何想法。

BR

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Biser! 如果我发现任何新东西、我将继续进行探测和发布。
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:我发现 vddshv5大约为2.28V。 在良好的电路板上、它是3.3V。 这是 PMIC 输出 LDO2。 我可以有一个错误编程的 PMIC 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多更新:VDD_CORE 测量值约为1.06V。 我不认为 AVS 已启用、因为处理器没有任何引导功能。 数据表显示、在启用 AVS 之前、该电压应介于1.11和1.2V 之间。 OTOH、一个工作板测量的电压大致相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好
    我刚刚注意到、"好"电路板安装了 TPS6590376、"坏"电路板安装了 TPS6590377。 我不知道这两个 PN 之间的 OTP 有差异(我认为它只是修订级别)。

    TI、在数据表中提到这一点是否会让您觉得很不好? 我是否必须阅读数据表、设计指南等才能了解这些器件之间的差异?