This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6455:程序以 dsp64plus.lib 为目标、但该文件不在我的计算机上

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674602/ccs-tms320c6455-program-is-targeting-dsp64plus-lib-but-this-file-is-not-on-my-computer

器件型号:TMS320C6455

工具/软件:Code Composer Studio

是否仍然可以下载 dsp64plus.lib? 我在 http://www.ti.com/tool/sprc265上下载了 DSP 库 、但没有。 我相信它在 dsp64plus.zip 中、但我找不到 下载此文件的链接。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    您能否说明您为什么需要此版本的 DSPLIB? 对于采用 C64x+架构的器件、这似乎是我们在 DSPLIB 安装程序中不再提供的库的某个旧版本。 您是否有一些基于此库的旧版代码? n`t 库中提供的函数或 API 是否在新库中无法找到?

    如果需要、我可以尝试在内部找到该软件包、但需要提供正确的理由来尝试找到该旧版本的软件包。 希望您能提供适当的理由。

    此致、
    Rahul