This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:McASP 中断配置

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674736/rtos-am5728-mcasp-interrupt-configuration

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我想配置 McASP 中断方法。

1.I 将  McASP2_IRQ_AXVT 配置  为  MPU_IRQ_112

CSL_xbarMpuIrqConfigure (CSL_XBAR_INST_MPU_IRQ_112、CSL_XBAR_McASP2_IRQ_AXVT);

但是我不知道如何配置 McASP 中断功能 和使用中断功能。

可以帮帮我吗?  是否有 中断示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅路径 pdk_am57xx_1_0_9\packages/ti\drv\McASP\examples\evmDRA7xx\src\dra75x 中的 audio_evmInit.c 文件、以了解如何配置交叉开关以将 MCASP 中断与 MPU IRQ 连接。

    正如我在另一个主题中提到的、Processor SDK RTOS 中的大多数 MCASP 示例都使用了 MCASP LLD 驱动程序。 DRA7xx 和 AM57xx 示例主要使用具有 EDMA 的 MCASP、而不是 CPU 中断模式。 除了 pdk_am57xx_1_0_9\packages/ti\drv\McASP\example 下的 MCASP 示例之外、唯一的其他示例是 pdk_am57xx_1_0_9\packages/ti\CSL\examples\McASP 下提供的示例、但该示例不是为 MPU IRQ 设置 XBAR

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul