This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:L-138

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/686524/omap-l138-l-138

器件型号:OMAP-L138

大家好、我想使用 OMAP-L138构建产品。 我想知道处理器的寿命终止(EOL)以及开发所需的 EVM 套件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有处理器 EOL 的日期... 产品文件夹显示它处于活动状态。

    对于用于开发的 EVM、参考板为:
    www.ti.com/.../tmdslcdk138

    此致、
    Yordan