This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:在 PRU 上运行多个协议

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4378, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672632/am4378-running-several-protocols-on-pru

器件型号:AM4378
Thread 中讨论的其他器件: Profibus

您好!

在 AM4378中、PRU 可以同时处理多少工业协议? 只有2个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Artem、您好、它取决于协议。 AM437x 系列具有2个 PRU 子系统、但它们不对称(一个比另一个具有更少的内部存储器)。 您希望运行哪些协议? 您的用例是什么?

    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我只是想大致了解 PRU 的可能性、无论 协议如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artem、您好。我与开发人员确认、我们可能可以在 AM437x ICSS0 (ICSS_L)上运行 Profibus。 其他 PRU-ICSS 工业协议 不适用。 不确定您是否感兴趣、但也可以在 ICSS_L 中运行电机控制

    谢谢、

    Paula