This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:使用网格扭曲硬件加速器(HWA)的问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674839/compiler-problem-about-the-use-of-the-mesh-warp-hardware-accelerator-hwa

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

   要 使用网格扭曲 要求重映射查找表(LUT)、有一个基于 PC 的工具(由 TI 提供)可以创建 网格表、因此问题是如何 获取此工具?(TDAx)   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 提供了 DCC 调优工具(动态摄像头配置(TDA3))、该工具具有用于网格扭曲 HWA (LDC)的插件。

    该工具可以提供某些 LDC 参数并检查您的网格表和输出图像。

    网格表是用户定义的、您需要按照创建