This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:EVM 上的 PCIe 测试

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674705/linux-am5728-pcie-test-on-evm

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我想为 AM5728-EVM 板测试 PCIe 如何测试?

是否有可用的源代码?

谢谢

Vijay Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vijay、

    TI 的系统测试组完成的 PCIe 验证是插入以太网或 WIFI 中的 PCIe EP 卡。 然后、ping 通它。 某些测试用例使用 PCIe SATA 卡。

    雷克斯