This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6701:TMS320C31的替代产品

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673728/tms320c6701-replacement-for-tms320c31

器件型号:TMS320C6701

尊敬的所有人:

对于 X 射线医疗设备、我正在重新设计近20年前设计的产品的电子电路板。 其中一个板上有  一个浮点 DSP TMS320C31。 该组件已被长期淘汰、现在很难找到、因此我们希望得到一个"仍然有效"的替代器件、但我们还需要尽可能减少电路重新设计和固件迁移活动。

所有板逻辑 IC 的工作电压均为5V (DSP 本身)、但我们可以管理需要其他电源电压的组件。

为了最大限度地减轻为此 DSP 编写的代码(使用  大量关键的硬实时代码以汇编语言编写)的迁移负担、指令集兼容组件是最佳解决方案。

您是否可以为 我提供支持、以确定 最适合 我的需求的 DSP 组件?

非常感谢您的支持、

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传真、

    您将不会找到适用于 C31的代码兼容 DSP 内核、该内核还不是很旧。  我建议您查看包含 C66 DSP 内核的器件。  它们支持定点和浮点指令。  C665x 系列器件是低成本单核和双核器件。  新器件将设计用于运行为 C66 DSP 内核编写的代码的可能年。  C665x 器件是 KeyStone-I 系列 DSP 的一部分。

    按照当今的标准、C31 DSP 内核速度非常慢(即<30MHz)、性能极低。  我会假设您的系统需求自那时以来会大幅增长。  我们还拥有经济实惠的器件、这些器件合并了 ARM 微处理器和 C66 DSP 内核以简化系统设计。  具有此集成的 Sitara 系列中性能最低的成员是 AM335x 器件。  我相信这些解决方案提供了最佳的成本/系统集成解决方案、并且它们得到了开发人员工具的全面支持、可简化您的开发工作。

    Tom

    Sitara 和 DSP 页面的链接如下所示:

    www.ti.com/.../overview.page
    www.ti.com/.../overview.page
    www.ti.com/.../processor_sw.page

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传真、

    是否需要任何后续跟进、或者是否可以关闭此主题?

    Tom