This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:需要图形调试库。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673847/linux-dra746-need-graphics-debug-libraries

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

大家好、团队、  

我们将 DRA746 (TI 的 Jacinto)板与 SGX544 GPU 配合使用。 要调试一个问题、我们需要图形调试库。

请指导我们获取调试图形库的位置。

此致、

Ikshwaku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ikshwaku、

    SGX 专家将回复您的查询、但同时您可以检查您是否可以在这些 Wiki 中找到有用的内容:

    processors.wiki.ti.com/index.php
    processors.wiki.ti.com/.../SGXDebug

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ikshwaku、

    TI 仅提供作为标准 SDK 交付内容一部分的发布模式图形库。
    您需要通过您项目的 TI 客户计划经理(通过电子邮件)来处理此问题、他可以帮助您解决具体问题。

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ikshwaku、

    根据我们与 IP 供应商(Imagination)达成的法律协议、我们无法发布 DDK UM 的调试库。 在大多数情况下、可以通过其他工具完成 SGX 驱动程序的调试、而无需进行调试构建。

    您能否向我们详细介绍您所面临的问题? 我们可以为进一步调试提供适当的建议。 您使用的是哪种 Linux SDK? 所面临的问题是什么?

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、

    感谢我们解决了与库相关的问题。

    此致、
    ikshwaku