This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG:支持 HDR 的 SOC/开发套件

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672390/tda2eg-hdr-capable-soc-development-kit

器件型号:TDA2EG

我希望将 HDR 摄像头连接到 SOC/开发套件我有 Ominvision OV10640我可以得到一个更便宜的开发套件我也看过达芬奇 DM37X、D3工程开发板

TDA2X、3X 和 D3工程模块、我也在寻找一些更便宜的产品、例如 TMS 系列或其他 DSP 处理器、以及它是否具有 HDR 处理和视频处理功能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个 RVP 板、您可以尝试它。
    在 TDA3xx 上、有一个 ISP 块、可以处理 WDR 摄像头。 RVP 板使用 ISP 处理 OV10640输出。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、与 TDA 2x 模块相比、成本更高、我需要 TMS 或 DaVinci 系列之类的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajkumar、

    这就是我可以提出的建议。 如有其他问题、请联系您当地的 TI FAE 吗?

    此致、

    Brijesh