This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM335x IP 地址配置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674884/linux-am335x-ip-address-configuration

主题中讨论的其他器件:AM3352、 TPS65217

工具/软件:Linux

我尝试修改"etc/netowrk/interface" 文件、我希望在启动时为 eth0更新 IP 地址(IPv4)、但它不起作用。  看起来系统 正在启动 IPv6。


U-Boot SPL 2017.01-g340fb36f04 (2017年12月23日- 10:20:13)
尝试从 MMC1引导
正在读取 uboot.env

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境

正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img


U-Boot 2017.01-g340fb36f04 (2017年12月23日- 10:20:13 -0500)

CPU:AM335X-GP 修订版2.1
型号:TI AM335x BeagleBone Black
DRAM:512 MiB
NAND:0 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在读取 uboot.env

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境

未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
NET:cpsw、USB_ether
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
**无法读取文件 uEnv.txt **
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
正在扫描 MMC 0:1...
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
在338ms (10.4 MIB/s)内读取3682464字节
28ms 内读取的37853字节(1.3 MIB/s)
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8fff3000,结束8ff3dc... 好的

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] Linux 版本4.9.59-ga75d8e9305 (tgtuser@tgtuser-VirtualBox)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11))#2优先于2018年3月3日星期六14:25:31日
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]、共个:FDT:机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
[0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000] CMA:在0x9d000000处保留48 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON)
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
[0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =00007f7A-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000]内存:457956K/524288K 可用(7168K 内核代码、286K rwdata、2408K rodata、1024K init、292K BSS、 17180K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0800000 (8160 KB)
[0.000000].init:0xc0b00000 - 0xc0c00000 (1024KB)
[0.000000].data:0xc0c00000 - 0xc0c47b10 (287KB)
[0.000000].bss:0xc0c47b10 - 0xc0c90efc (293 KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000013] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000030]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000038] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.000184] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
[0.000337]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000361]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
[0.000367]这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000372]更新内核命令行。
[0.000392]校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
[0.089243] pid_max:default:32768 minimum:301
[0.089359]装载缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.089368]安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.090078] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.090415]为0x80100000 - 0x80100060设置静态标识映射
[0.091151] EFI 服务将不可用。
[0.092296] devtmpfs:已初始化
[0.102679] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.103009]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.103033] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.106303] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.107432] NET:注册协议系列16.
[0.109097] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
[0.122172] OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.199230]空闲:使用调速梯
[0.229222]空闲:使用调速器菜单
[0.234611] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.248295]无 ATAG?
[0.248319]硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.286489] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.289495] omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000-SCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.289553] OMAP-i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.289667]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.289717] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.289755] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.289761] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.289788] PTP 时钟支持已注册
[0.289824] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.290822] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.291121]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.292265]时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.301340] NET:注册协议系列2.
[0.302033] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.302077] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.302116] TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
[0.302179] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.302195] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.302378] NET:注册协议系列1.
[0.302771] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.302783] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.302789] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.302794] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.303640]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[0.305742]工作集:timestimer_bits=14 max_order=17 bucke_order=3
[0.312612] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.313463] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.313506]注册密钥类型 id_resolver
[0.3138514]注册了密钥类型 id_legacy
[0.313553] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.315225]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要246)
[0.315244]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.315250]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.315384]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.316583] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[0.371313]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.374767] 44e09000.serial:在 MMIO 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
[0.970172]控制台[ttyS0]已启用
[0.975292] OMAP_rng 48310000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[0.982050][DRM]已初始化
[0.997424]返修:模块已加载
[1.006242]循环:模块已加载
[1.011330] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.016651] vcan:虚拟 CAN 接口驱动程序
[1.021124] CAN 器件驱动程序接口
[1.092347] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.098482] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
[1.105601] libphy: 4a101000.mdio:探测
[1.109643] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver SMSC LAN8710/LAN8720
[1.119568] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 38:D2:69:44:7b:C1
[1.126327] cpsw 4a100000.ethernet:pps 计时器的器件节点查找失败
[1.133434] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
[1.150701] UDC-CORE:找不到可用的 UDC -已将[g_ether ]添加到待处理的驱动程序列表中
[1.160205] mousedev: PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.166212] i2c /dev/entries 驱动程序
[1.171361] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到的操作
[1.179120] omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
[1.289548] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[1.299518] mmc0:地址1234处的新高速 SDHC 卡
[1.306367] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
[1.315090] NET:注册协议系列10.
[1.316199] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
[1.316895] NET:注册协议系列17.
[1.31691] CAN:控制器局域网内核(修订版20120528 ABI 9)
[1.316987] NET:注册协议系列29.
[1.316993] CAN:原始协议(修订版20120528)
[1.316997] CAN:广播管理器协议(修订版20161123 t)
[1.317005] CAN:NetLink 网关(修订版20130117) max_跃 点=1
[1.317380]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.317614] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.374965] mmcblk0:mmc0:1234 SA16G 14.5 GiB
[1.385289] mmcblk0:P1 P2
[1.415779]随机:快速初始化完成
[1.4233456] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
[1.429362] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.452116] mmc1:地址0001处的新高速 MMC 卡
[1.458213] mmcblk1:mmc1:0001 M62704 3.56 GiB
[1.463086] mmcblk1boot0:mmc1:0001 M62704分区1 2.00 mib
[1.469243] mmcblk1boot1:mmc1:0001 M62704分区2 2.00 mib
[1.476524] mmcblk1:P1
[1.574507] tda998x 0-0070:找到 TDA19988
[1.579805] tilcdc 4830e000。lcdc:Bound 0-0070 (ops tda998x_ops)
[1.585908][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[1.592565][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[1.654014]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x30
[1.662761] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
[1.693004] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[1.813309] OMAP_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2版本0.11
[1.821801] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[1.827546] ALSA 器件列表:
[1.830538]未找到声卡。

[14.765851] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[14.778317] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[14.7866669] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[14.803552] devtmpfs:已安装
[14.810653]释放未使用的内核内存:1024K
[15.102855] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[15.155036] systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[15.174137] systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎来到 Arago 2017.10!

[15.213905] systemd[1]:将主机名设置为 。
[15.545166] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]未知 lvalue 在"服务"部分中的"ExecStopPre"
[15.832831] systemd[1]:收听 Journal Socket。
[确定]收听日志套接字。
[15.862955] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[15.902806] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[15.933080] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[15.972722] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[16.004748] systemd[1]:创建的层系统层。
[确定]已创建切片系统切片。
正在启动设置虚拟控制台...
正在安装调试文件系统...
正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
正在启动 alignment.service ...
正在启动加载内核模块...
[16.175010] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[确定]正在侦听 udev 控制套接字。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[确定]已创建层用户和会话层。
[确定]已到达目标层面。
[16.287024] cryptodev:加载树外模块并使内核发生故障。
[16.302920] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[确定]侦听 Syslog 套接字。
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已到达目标路径。
[确定]正在侦听进程核心转储套接。
正在启动日记账服务...
[确定]已达到目标交换。
正在安装临时目录...
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已安装调试文件系统。
[确定]已挂载的临时目录。
[确定]已启动日志服务。
[确定]已启动设置虚拟控制台。
[确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
[确定]已启动 alignment.service。
[确定]已开始加载内核模块。
[确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
正在开始应用内核变量...
正在安装配置文件系统...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
正在开始将日志刷新到持久存储...
[确定]已挂载配置文件系统。
[确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[确定]已开始应用内核变量。
[17.305909] systemd-journale[109]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[确定]已达到目标本地文件系统(预)。
安装/var/volatile...
安装/media/ram...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[确定]已安装/var/volatile.
[确定]已安装/media/ram.
[确定]已开始将日志刷新到持久存储。
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
正在启动加载/保存随机种子...
[确定]已到达目标本地文件系统。
正在开始创建易失性文件和目录...
[确定]已开始加载/保存随机种子。
[确定]已开始创建易失性文件和目录。
正在启动网络时间同步...
正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
[确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[确定]已开始网络时间同步。
[确定]已同步达到目标系统时间。
[18.961500] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[19.026537] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
[确定]找到设备/dev/ttyS0.
[19.209358] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[19.303170]使用随机自以太网地址
[19.309208]使用随机主机以太网地址
[19.316290] 47401b00.usb-phy 未找到使用虚拟稳压器的电源 VCC
[确定]已达到目标系统初始化。
[19.526481] usb0:主机 MAC 9a:00:dd:34:30:84
[19.530851] usb0:Mac 3a:E6:2a:31:4D:2D
[确定]正在收听 dropbear.socket。
[19.599388]、使用随机自以太网地址
[确定]使用随机主机以太网地址开始每日清理临时目录[19.723007]
S.
[确定]达到目标计时器。
[19.845928] g_ether 小工具:以太网小工具、版本:2008年阵亡将士纪念日
[确定]侦听 RPCbind 服务器激活套接字[19.89624] g_ether 小工具:g_ether 就绪
。
[确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[确定]已达到目标套接字。
[确定]已到达目标基本系统。
正在启动登录服务...
正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
[确定]已启动系统日志服务。
正在启动 uim-sysfs.service ...
正在启动电话服务...
[20.449976] OMAP-SHAM 53100000.SHAM:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[确定]已启动内核日志服务。
[确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
[20.675906] remoteproc remoteproc0:wkup_m3可用
[20.709291] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
[20.717636] OMAP-AES 53500000。AES:将运行具有实时优先级的请求泵
[20.904825] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
[20.931070] PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄
[21.252529] PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄
[21.257856] remoteproc remoteproc0:为 wkup_m3加电
[21.281868] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小224268
[21.282129] remoteproc remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
[21.282150] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
[21.761187] ASOC-simple card sound:HDMI-hifi.0 <-> 48038000 McASP 映射正常
[21.865671] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
[确定]已启动电话服务。
正在启动网络服务...
[22.098064]蓝牙:内核版本2.22
正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
[22.273661] NET:注册协议系列31.
[22.412651]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[22.541423]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
[22.625197]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[22.630344]蓝牙:已初始化 SCO 套接字层
[确定]找到设备/dev/ttyS3.
[确定]已启动网络服务。
[23.213363] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
[23.218728] cpsw 4a100000.以太网:初始化 cpsw ale 版本1.4
[23.468581] CPsw 4a100000.以太网:ALE 表大小1024
[23.563517] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_BUS:phy_addr=4a101000.MDIO:00、IRQ=1)
[23.591047] CPTS PTP bc clkid 0
[23.616627] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[23.768143] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[23.911582] EXT4-FS (mmcblk1p1):恢复完成
[23.911604] EXT4-FS (mmcblk1p1):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[确定]启动登录服务。
[确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
[确定]已到达目标网络。
正在开始网络名称解析...
正在启动允许用户会话...
[25.342995]随机:完成 crng 初始化
[确定]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序....
[25.683233] cpsw 4a100000以太网 eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制 Rx/TX
[25.691338] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
[确定]已开始网络名称解析。
[确定]已启动允许用户会话。
[确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
[确定]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
[确定]找到设备/dev/mmcblk0p1.
正在启动 USB 小工具...
[确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[26.733666] NET:注册协议系列15.
[确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[28.480044]正在初始化 XFRM netlink 套接字
[28.500755] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
[确定]启动 USB 小工具。
[确定]启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序。
[29.866982] ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
[29.868435] IRQ:找不到/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/prusss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
[29.868953] IRQ:找不到/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
[30.241363] remoteproc remoteproc1:4a334000.pru0可用
[30.303480] PRU-rproc 4a334000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/prusss@4a300000/PRU@4a334000已成功探测
[30.435708] remoteproc remoteproc2:4a33800.pru1现已推出
[30.512671] PRU-rproc 4a338000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4a326000/prusss@4a300000/PRU@4a338000探测成功

_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|

Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0

Arago 2017.10 AM335x-EVM ttyS0

AM335x-EVM 登录名:*********
(小部分
注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
自动配置
binutils
CIFS-utils
CPP-symLinks
CPP
dosfstools
G++-symLinks
G++
gawg-dev
嘎嘎
GCC-symLinks
GCC
gdb
gdbserver
标记2.
gstreamer1.0-libav
hidapi
libcairo-perf-utils
libgmp10
利比德11.
libmpc3.
libmpfr4
libreadline-dev
实验线路6.
M4开发
M4
制造
网络
swig-dev
请轻扫

如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
之前的上述封装。 这可以使用来完成
opkg remove 命令。 即:
拆下视千克
其中 是上面列表中打印的名称

注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
将通知相关软件包。 您应该这样做
在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
此外、还应移除相关封装
(小部分
(小部分

_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|

Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0

Arago 2017.10 AM335x-EVM ttyS0

AM335x-EVM 登录:root
根目录@AM335x-EVM:~# ifconfig
eth0 Link encap:ethernet HWaddr 38:d2:69:44:7B:c1
inet6 addr:fe80::3ad2:69ff:fe44:7bc1%763860/64范围:链接
运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
RX 数据包:172错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:38错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:13557 (13.2 KiB) TX 字节:6919 (6.7 KiB)
中断:173

LO 链路环接:本地环回
iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
inet6 addr:::1%763860/128范围:主机
正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
RX 数据包:323错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:323错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1
RX 字节:24632 (24.0 KiB) TX 字节:24632 (24.0 KiB)

USB0 Link encap:Ethernet HWaddr 3A:E6:2A:31:4D:2D
上广播多播 MTU:1500公制:1
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

根目录@AM335x-EVM:~# vi /etc/network/interfaces
]
# udhcpc_opts -R -b

#iface eth1 inet DHCP

# EtherNet/RNDIS 小工具(g_ether)
#。 或者在主机端、usbnet 和随机 hwaddr
自动 usb0
iface usb0 inet static
地址192.168.7.2
子网掩码255.255.255.252

#蓝牙网络
#iface bnep0 inet DHCP

自动 eth0
iface eth0 inet static
地址192.168.55.2
子网掩码255.255.255.0
网络192.168.55.0
网关192.168.55.1

/etc/network/interfaces 46/46 100%

此致

somkiat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../625899

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、
    接下来我修改了"/lib/systemd/network/80-container-host0.network 文件、但在我的系统中找不到"/lib/systemd/system/systemd-networkd.service 文件。

    此致、
    somkait
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、
    对不起、Margarita、它现在正在工作。 我错误地进行了一些配置。
    非常感谢。

    此致
    somkiat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很高兴这个问题得到解决。

    BR
    玛格丽塔